你好
ZDM 被激活以同步所附文件中所示的 IN0和 OUT4信号,但同步不起作用。
如何同步 IN0和 OUT4?
e2e.ti.com/.../22020302_5F00_LMK05028.tcs
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
ZDM 被激活以同步所附文件中所示的 IN0和 OUT4信号,但同步不起作用。
如何同步 IN0和 OUT4?
e2e.ti.com/.../22020302_5F00_LMK05028.tcs
此致
你好,起亚·拉巴。
感谢你的回复。
如上图所示,结果如下所示。
R14 (EH)= 0x40 (LOFL_DPL1:高)
R742 (2E6h)= 0x10 (REF0VALSTAT:高)
因此,由于 LOFL 标志,DPLL1似乎处于解锁状态。
我问如何清除 LOFL。
事实上,当 DPLL 相位锁定探测器的值是初始值时,其值如下所示。
R14 (Eh)= 0xC0 (LOPL_DPL1:高/ LOFL_DPL1:高)
R742 (2E6h)= 0x10 (REF0VALSTAT:高)
我更改了 DPLL 相位锁定探测器的值,如下所示。
R14 (EH)= 0x40 / R742 (2E6h)= 0x10。
我问如何解决上述问题。
谢谢 you.e2e.ti.com/.../22020304_5F00_LMK05028.tcs
您好,
我已在实验室中测试了您的配置,并对 DPLL 设置进行了一些更新,以创建有效的配置。
请按照以下步骤操作,您的设备应正确锁定:
1.将此 TCS 文件加载到 TIC Pro:
e2e.ti.com/.../22020304_5F00_LMK05028_5F00_TI_5F00_working_5F00_version.tcs
2.加载文件后,按下软重置芯片 按钮,如下所示:
3.然后,重新读取状态位,所有内容都应正确锁定,如下所示:
此致,
起亚·拉赫巴尔
您好,
使用上述步骤正确锁定设备后,可以通过以下步骤实现 IN0和 OUT4的 ZDM 同步:
1.在我的上一篇文章中完成步骤3后,导航至输出并切换(打开和关闭) SYNC_SW。
2.切换此控件后,您的 IN0和 OUT4应该对齐。 下面是我的 IN0和 OUT4在我的设置中的图像。

其他步骤:
3.如果 SYNC_SW 后两个时钟之间的相位未完全对齐,则可以使用下面突出显示的控件调整相位偏移。 调整以 ns 为单位。
此致,
起亚·拉赫巴尔
您好,
起亚·拉赫巴尔
谢谢你。
它通过将 ZDM 应用于您的设置来运行。
但是,如下图所示存在问题。
黄色为输入20.833 MHz。
蓝色为输出20.833 MHz, 
输出中的噪音似乎是严重抖动。
结果与您的结果不同。 可以将其视为实验室环境的差异,但环境似乎存在问题。
我设置的文件。\n 发送 TCS 文件。 请查看。
请告诉我它是否在另一个环境中。