This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:如何同步 IN0和 OUT4

Guru**** 2513035 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081404/lmk05028-how-to-synchronize-in0-and-out4

部件号:LMK05028

你好

ZDM 被激活以同步所附文件中所示的 IN0和 OUT4信号,但同步不起作用。  

如何同步 IN0和 OUT4?  

e2e.ti.com/.../22020302_5F00_LMK05028.tcs

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis,

    请切换(打开和关闭) SYNC_SW 控件。 这将同步输入和输出。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    起亚·拉赫巴尔

    我在您发送给我时设置了它,但 Sync 不适合。
    我们认为 Sync 不适合,因为 DPLL 没有锁定。
    目前正在设置 DPL1,DPL1锁定的 DPLL 相位锁定探测器和 DPLL 频率锁定探测器已更改,但 DPL1未锁定。 请检查 DPL1锁定的频率锁定探测器的设置值。
    请访问设置 TCS file.e2e.ti.com/.../22020303_5F00_LMK05028.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请启用频率检测,时钟缺失和运行脉冲控制。 应该启用此选项以验证您的参考,这样 DPLL 就可以锁定到它们。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚·拉巴。

    感谢你的回复。
    如上图所示,结果如下所示。

    R14 (EH)= 0x40 (LOFL_DPL1:高)
    R742 (2E6h)= 0x10 (REF0VALSTAT:高)
    因此,由于 LOFL 标志,DPLL1似乎处于解锁状态。
    我问如何清除 LOFL。

    事实上,当 DPLL 相位锁定探测器的值是初始值时,其值如下所示。
    R14 (Eh)= 0xC0 (LOPL_DPL1:高/ LOFL_DPL1:高)
    R742 (2E6h)= 0x10 (REF0VALSTAT:高)
    我更改了 DPLL 相位锁定探测器的值,如下所示。


    R14 (EH)= 0x40 / R742 (2E6h)= 0x10。

    我问如何解决上述问题。
    谢谢 you.e2e.ti.com/.../22020304_5F00_LMK05028.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已在实验室中测试了您的配置,并对 DPLL 设置进行了一些更新,以创建有效的配置。

    请按照以下步骤操作,您的设备应正确锁定:

    1.将此 TCS 文件加载到 TIC Pro:

    e2e.ti.com/.../22020304_5F00_LMK05028_5F00_TI_5F00_working_5F00_version.tcs

    2.加载文件后,按下软重置芯片 按钮,如下所示:

    3.然后,重新读取状态位,所有内容都应正确锁定,如下所示:

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用上述步骤正确锁定设备后,可以通过以下步骤实现 IN0和 OUT4的 ZDM 同步:

    1.在我的上一篇文章中完成步骤3后,导航至输出并切换(打开和关闭) SYNC_SW。

    2.切换此控件后,您的 IN0和 OUT4应该对齐。 下面是我的 IN0和 OUT4在我的设置中的图像。

    其他步骤:

    3.如果 SYNC_SW 后两个时钟之间的相位未完全对齐,则可以使用下面突出显示的控件调整相位偏移。 调整以 ns 为单位。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    起亚·拉赫巴尔

    谢谢你。
    它通过将 ZDM 应用于您的设置来运行。

    但是,如下图所示存在问题。
    黄色为输入20.833 MHz。
    蓝色为输出20.833 MHz,

    输出中的噪音似乎是严重抖动。
    结果与您的结果不同。 可以将其视为实验室环境的差异,但环境似乎存在问题。
    我设置的文件。\n 发送 TCS 文件。 请查看。
    请告诉我它是否在另一个环境中。

    e2e.ti.com/.../22020307_5F00_LMK05028.tcs
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我加载了您提供的配置,但没有看到输出噪音,如下所示。 绿色是输出。

    噪音很可能不是由软件造成的。 请验证设备的 OUT4上的输出端接是否正确。 端接应为 AC-LVDS。 AC-LVDS 终端如下所示:

    请注意,电容器通常为0.1 UF。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们对此没有很长时间,并假设问题已经解决。 我们正在关闭此线程,您可以随时回复此线程或为进一步查询创建新线程。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔