请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2571 大家好,
我们的一位客户在使用LMX2571设备时遇到问题。 问题如下:
1.调制载波–无论使用哪种调制频率 (在我们的情况下为1kHz,采样频率为60kHz),我们都可以观察每60kHz与载波之间的寄生调制谐波。 非调制载波没有此类谐波。
2.有一种想法是用PLL曲线剪切那些不需要的谐波,但也提出了一些计算问题。 例如,当将程序中的频段更改为100 kHz至200 kHz时,外部曲线元素的值没有变化。 这可能是因为我们没有考虑到某些因素,而是以错误的方式提供计算?
3.我们注意到,曲线参数的值也取决于泵电流。 因此,在程序中,是否需要计算总电流,选择接收和发射,或者我们是否只选择一个特定电流值?
提前感谢您!
此致,
Mo.