This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:寄生调制谐波

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/566356/lmx2571-parasitic-modulated-harmonics

部件号:LMX2571

大家好,

我们的一位客户在使用LMX2571设备时遇到问题。 问题如下:

1.调制载波–无论使用哪种调制频率 (在我们的情况下为1kHz,采样频率为60kHz),我们都可以观察每60kHz与载波之间的寄生调制谐波。 非调制载波没有此类谐波。

2.有一种想法是用PLL曲线剪切那些不需要的谐波,但也提出了一些计算问题。 例如,当将程序中的频段更改为100 kHz至200 kHz时,外部曲线元素的值没有变化。 这可能是因为我们没有考虑到某些因素,而是以错误的方式提供计算?

3.我们注意到,曲线参数的值也取决于泵电流。 因此,在程序中,是否需要计算总电流,选择接收和发射,或者我们是否只选择一个特定电流值?

提前感谢您!

此致,

Mo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mo,

    我们已收到您的问题。 此查询已转发给最熟悉此设备的应用工程师。

    感谢您的耐心等待。

    谢谢!
    朱利安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mo,

    预计会产生这些spurs,而spurs水平取决于采样频率。 我们建议接近或超过100kHz采样率。
    对于回路滤波器计算,您可以使用PLL SIM (可从TI.com获取)进行模拟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    非常感谢这一澄清。

    此致,
    Mo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mo!

    这是我们客户的结果。 F=108 kHz,载波和载波+调制。 这是最佳结果,还是减少伪辐射?

    谢谢你。

    Andy Brus,FAE,

    www.scanti.rus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Noel!
    请看我对教育部的答复。
    此致,
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    感谢你们的出色计划。