This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4803万:单PLL模式问题。

Guru**** 2522980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/605117/lmk04803-problem-with-single-pll-mode

部件号:LMK0.4803万

您好,

最初,客户在双PLL模式下进行测试 ,如下所示,10MHz Ref Clk至CLKIN,100MHz VCXO至OSCin。

现在,客户希望使用具有10MHz Ref Clk至OSCin 的单PLL模式,而不是VCXO。

她是否可以使用此参考Clk来输入OSCin?

要将10MHz外部参考时钟用于OSCin输入,客户如何设置寄存器 并对其进行编程?

请让我尽快获得您的建议。

此致,

尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  10 MHz参考时钟连接至OSCin。  但确保在10 MHz时满足转换速率。

    对于单PLL模式编程,模式寄存器在R11[31:27]= 0x06 (PL2, INTERNAL VCO)。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timoty,您好!

    10m参考clk转换率规格如下所示。

    - SRtpy。 =△V /△t = 0.8Vdd / tr (TF)/= 2.64V / 4.5ns

    - SRmax。 =△V /△t = 0.8Vdd / tr (TF)/= 2.64V / 10ns

    因此,它符合OSCin转换速率(0.15~0.5V/ns)。

    并使用外部参考clk和LMK4.8003万 clkout6作为OSCin输入进行客户测试。  

    随附的数字是每个参考电击的输出波形。

    - PMC外部-低分配器开:外部参考clk

    - PMC int-lo sg on:lmk0.4803万 clkout6.  

    您能告诉我为什么在 使用lmk0.4803万 clkout6时会出现更多噪音吗? (PMC集成-低分配器开)

    还随附 了LMK4.8003万示意图,请查看是否有任何检查点?

    此致,

    尼基

    e2e.ti.com/.../lmk0.4803万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    能让我尽快得到您的答案吗?

    客户也设置如下,但仍无法正常工作。

    此致,

    尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看原理图。  请注意,R322/C598/R323/C599应为DNP。  这些组件是集成的。  注意数据表图20对此进行了说明。

    我对这些图解感到困惑。  1735 MHz的意义是什么?  VCO被锁定到2000 MHz。

    我使用时钟设计工具做了一些设计。  当使用设计的100 MHz参考回路滤波器时,模拟如下所示,性能非常好(注意,我忽略了参考噪声,如果参考噪声大且需要抖动消除,您可能需要考虑双回路):

    如果将相位检测器频率降低到10 MHz,则会产生以下结果,请注意抖动从116 FS增加到255 FS。  PLL带内噪声也从-120 dBc/Hz以下增加到-120 dBc/Hz以上。  循环滤清器也有一些峰值。  通过使用倍增器并设置PLL2 R =1以获得20 MHz相位检测器频率,可以改进某些方面。

    这里我用10 MHz的参考重新设计了PLL2回路滤波器。  抖动从255 FS提高到207 FS。  虽然PLL2带内相位噪声相同,但与未优化回路滤波器相关的峰值消除了。  也许您可以尝试使用下面的筛选器

    注意,为了进行这些模拟,我将PLL1滤波器类型设置为“0 Hz”。   您可以加载您的10 MHz参考相位噪声以获得更精确的模拟,我刚刚取消选中VCXO作为贡献者,VCXO为可见(因为VCXO现在是您的XO的位置)。

    请注意,可以使用时钟架构软件进行这些模拟,但对于双环路SIM或双环路设备来说,作为单环路SIM需要更多的努力。  请参阅随附的文档,了解模拟指南。  本说明适用于LMK0482x,但适用于LMK0480x。

    73岁

    Timothy

    e2e.ti.com/.../3125.Using-Clock-Architect-for-Dual-Loop-PLLs-_2D00_-in-dual-and-single-loop-mode_2C00_-2017_2D00_03_2D00_21.pdf</s>2017

    73岁
    Timothy