主题中讨论的其他部件: CODELOADER
大家好,
请就以下与LMK0.3328万相关的问题向我提出建议。
问题1. 当输出配置为时,CAN OUTN_P和OUTN_N输出相同的时钟极性
CMOS模式?
问题2. 当预期输出为1.8V CMPS时,VDDO_n是否可以使用3.3V电源进行操作
或限制为1.8V?
数据表描述如下。 这可能建议输出1.8V COMS时钟,
VDDO_x可以是1.8V,2.5V或3.3V。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8.12 1.8 VDD_In / VDD_PLL1 / VDD_PLL2 / VDD_DIG = 3.3 V±5 % ,
VDDO_x = 1.8 V±5 % ,2.5 V±5 % ,3.3 V±5 % ,TA =-40°C至85°C,输出加载2 pF至GND
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
问题3. 您是否可以为我们提供尝试级输入引脚(如REFSEL,GPIO [3:1]引脚)的最小值和最大值。
数据表指定了VIM典型值。
但是,如果没有最小值和最大值,则无法设计应用程序板。
问题4: 该器件具有多个输出(OUT0_P/N至OUT7_P/N)和专用电源引脚VDDO_01/23/4/5/6/7。
如果未使用某些输出,则相应的电源针脚可以保持打开或必须保持打开
是否与供应有关?
问题5. 数据表指定了开机顺序。 VDD_In,VDD_DIG中是否有任何限制
VDD_PLL1,VDD_PLL2,VDDO_01/23/4/5/6/7?
只要它们在100毫秒内完成单声波,并且PD在100毫秒后完成,它们就能在零时间内正常运行
所有电源导轨?
Mita