Other Parts Discussed in Thread: LMC555, CD74HC297
主题中讨论的其他部件: CD74HC297
你(们)好
我们使用了LMC555并遵循 SNVA703应用程序报告中的一些问题需要帮助。
下面的示意图供您检查。 R739更改为5.49k Ω。 将PIN重置为Vdd。
但输出为402kHz。 我们需要600kHz的输出,我们更改了一些电阻值,结果如下。
220pF 电容器是固定的。 请告诉我出错的地方。 感谢你的帮助。
5.49K = 402 KHz
4.32K = 484 KHz
3.3K = 590 KHz
3.16K = 614 KHz
3K = 638 KHz
2.2K = 780 KHz
SNVA703应用报告: http://www.ti.com/lit/an/snva703/snva703.pdf