This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555 SNVA703应用报告问题

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, CD74HC297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628715/lmc555-lmc555-snva703-application-report-question

部件号:LMC555
主题中讨论的其他部件: CD74HC297

你(们)好

我们使用了LMC555并遵循 SNVA703应用程序报告中的一些问题需要帮助。

下面的示意图供您检查。 R739更改为5.49k Ω。 将PIN重置为Vdd。  

但输出为402kHz。 我们需要600kHz的输出,我们更改了一些电阻值,结果如下。  

220pF 电容器是固定的。  请告诉我出错的地方。 感谢你的帮助。

5.49K = 402 KHz

4.32K = 484 KHz

3.3K = 590 KHz

3.16K = 614 KHz

3K = 638 KHz

2.2K = 780 KHz

SNVA703应用报告: http://www.ti.com/lit/an/snva703/snva703.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JT,
    当所需频率低于最大频率的10 % 时,简单公式效果良好,因为公式不考虑计时器的传播延迟。 例如,LMC555最大频率为3MHz,因此10 % 为300 kHz。 随着所需频率的增加,公式中的误差会增大。 1.4 的常量为四舍五入,1.386 更接近。
    即使考虑传播延迟和公式有效位数,我相信您的频率误差比我预期的大。 您是否测量过220pF电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    早上好,
    抱歉,我们有测量220pF电容器的困难。
    因为我们的探头有大约100-120PF寄生电容,所以我们无法做到。
    您还有其他建议吗?

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    抱歉,我们有测量220pF电容器的困难。
    因为我们的探头有大约100-120PF寄生电容,所以我们无法做到。
    您还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ,

    可以使用此简单电路测量电容器。

    开关可以是开关或跳线。 带开关的短盖。 清除短路并测量电压测试从0V至63.21 % 的时间;计算C1为时间1 /电压测试。

    在电容器与电路断开的情况下再次执行此测试。  计算C2作为时间2 /重测。

    电容器的电容为C1 - C2

    请随意更改电源电压和Rtest  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们使用电容器表,测量值为249PF。

    谢谢

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco,

    根据此线程中的测量值,需要3.6k才能使220pF以600 kHz运行。
    精度是电容器容差的函数,在较小程度上是LMC555传播延迟时间的函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco,

    我在实验室中构建了电路,R = 3.65k 1 % 实际值3.6596k。 C= 220pF,实际值239pF。

    输出为585 kHz,负载约为40pF 10M。

    输出高接通电阻大于输出低电阻, 因此在输出VOH时间上看到一些斜坡电压。 确保输出负载不高,因为这可能会改变输出频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出高接通电阻大于输出低电阻, 因此在输出VOH时间上看到一些斜坡电压。 确保输出负载不高,因为这可能会改变输出频率。

    =>在LMC555之后,我们连接SN74LVC245APWR,我正在查找间隔,负载为40PF 500欧姆。 因此我们的设备负载不严重。 是吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco,

    这不是正确的表格。  使用此表

    此典型电容为每个输入。 8个输入为44pF加上8个泄漏。

    8泄漏可能为160uA,但可能会显著降低。

    这不是强制要求,但最好先缓冲LMC555输出,然后再转至SN75LVC245A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我做了一 个简单的实验,取下SN75LVC245A并测试LMC555输出。

    但我得到的频率是429.4KHz。

    R=5.49K

    C=220PF

     我觉得电路很简单,输出应该 是600kHz。

    是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco,

    赛道很简单,但现实却很复杂。

    即使这个公式(使用引脚7)也不准确。

    对于引脚3的使用,将(Ra)更换为输出高电压(Ron)。 将RB替换为R

    也可以像我一样使用3.65k和220pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michallick,

    早上好,感谢您的解释, 并为我们提供 新的价值3.65k和220pF,以满足大约600kHz的要求。

    然后我还有最后 一个问题。

    (1)如果我想设计其他频率,如450KHz,我应该参考LMC555的使用方法? 因为我们有其他项目应该使用此功能,所以我们不能每次都让您提供。

    (2)如果我们的职责是50 % ,那么我只能引用一个公式,如tc (H)或TC (L)?  是否正确?  您是否有更多公式参数信息?

    谢谢。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco,

    此公式是从所需频率(F)获得(R)和(C)值的更好起点

    很遗憾,TC (l,h)公式需要在数据表中未指定的LMC555参数。

     

    对于正常的Ra RB和C设置(使用引脚7),公式变为。

    该差异是由于引脚7和引脚3之间的传播延迟差异造成的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michallick,

    感谢您的回复。

    根据3.65k和220pF的值,可满足约600kHz的要求。

    但我使用下面的公式, 当R=3.65K和C=220PF时,我不能得到F=600kHz。

    您能帮我们解释一下吗? 谢谢

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco,

    不要忘记"1+"

    我建议电阻稍小一点(2650欧姆),因为大多数电容器都倾向于运行高电阻(根据我的经验),输出上的任何负载都会稍微降低频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michallick,

    很抱歉,我真的忘记了。

    我尝试实验并更换电阻器。

    1. R=3.65K C=220PF,则频率为638KHz

    2. R=3.3K C=220PF,则频率为690KHz

    3. R=2.87K C=220PF,则频率为766KHz

    根据实验,如果电阻器越小,频率越高。

    因此,如果我想设计其他频率,我 很难选择R和C值来满足频率。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michallick,
    抱歉,更新我的实验结果。

    我不删除缓冲区(U63)的实验。
    1. R=3.65K C=220PF,则频率为638KHz
    2. R=3.3K C=220PF,则频率为690KHz
    3. R=2.87K C=220PF,则频率为766KHz

    我删除缓冲区(U63)的实验。
    5.49K = 436KHz
    3.65K = 595KHz
    2.87K = 707KHz

    看起来我们应该删除缓冲区进行检查。
    在我们实验之前,您向我提供R=3.65k和C=220PF,这是正确的。
    但我能理解您如何获得IT价值吗?
    因为上述公式不能满足最终值。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco,

    我的结果显示,随着输出电容的增加,频率会降低。

    奇怪的是,您看到的缓冲器为638 kHz (上限负载),而缓冲器为595 k (更小的上限负载)
    只需将示波器探头放在输出上,就会使输出速度稍微降低。

    600kHz的精确度如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Michallick,

    这不准确。

     我们可以接受30 % 公差。

    它 用于使用PWM功率IC频率。

    谢谢。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco,

    LMC555可以轻松支持30 % 公差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michallick,

    你好。

    感谢您的回复。

    但你没有给我们答案。

    您如何 知道 R=3.65k C=220pF然后频率=600kHz?

    这些信息对我们很重要。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco,

    频率是R,C和输出负载的函数。 所有结果,我已经发布了使用LMC555样品进行的实验室实验。 由于每个应用程序中的负载不同,可能需要进行一些微调以获得最终值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michallick,

    感谢您的回复。

    因为我发现每件件件件件的频率是不同的公差。

    我们的应用是当我没有外部频率时, 我应该需要设备的频率。

    当外部频率输入到IC时,输出频率应需要同步参考输入频率。

    如果我们不想使用LMC555,您是否为我们的应用推荐了产品?

    谢谢。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michallick,

    我们的电源IC可以接受5 % 的容差。
    所以我想把我们的公差修正为5 %。
    非常感谢。

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco,

    与可选输入时钟同步的自由运行时钟是锁相环(PLL)。
    www.ti.com/.../products.html
    我不知道哪一个具有5 % 的中心频率,我建议从CD74HC297开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Michallick,

    很抱歉回复延迟。

    您知道 LMC555的频率公差是多少吗?

    我们的客户希望我们对此给出答案。

    所以我需要你们的帮助。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco,

    这是数据表中指定的唯一LMC555精度。