This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCP1803:输出差分电压摆动-最大值

Guru**** 2962140 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCP1803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/647329/cdcp1803-output-differential-voltage-swing---maximum-value

部件号:CDCP1803

您好,  

我正在为ASIC设计时钟扇出电路(125MHz),该电路接受LVDS或LVPECL电平,但其针脚的差分电压摆动要求严格为500-900mV。 在CDCP1803的数据表(第7页)中,"Y和Y之间的输出电压摆幅"字段的最小值为500mV,但未给出典型值或最大值。 电源为3.3V。

这是否有原因? 或者是否有方法从数据表计算典型值和最大值?  

图 3显示了输出电压在频率上的摆幅,但仅在25°C (环境温度)时。 在125MHz时,这相当于约825mV。 这是最大值吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据图3,对Vcc电压有频率依赖性和较小依赖性。  在125 MHz时,稳态/直流输出电平的标称输出摆幅的衰减最小。  虽然此图不能捕获温度或工艺变化,但我们可以查看IBIS文件,了解这些参数如何影响输出摆幅。  IBIS模型中的输出波形指示Vo在最坏情况下最多可为~Ω 0.93 V。  虽然这可能高于您的规格,但您可以在驱动器输出引脚附近使用小型系列电阻器,以形成带负载端接的分压器,并减少摆动。  例如,使用Rs = 10欧姆,Rt = 50欧姆(单端负载端接)时,Vo摆动将在负载时减少~Ω 83 % ,这将确保电压摆动符合ASIC输入摆动规格。  您还可以使用CDCP1803 IBIS文件模拟信道和接收器型号的时钟信号完整性。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sudarsan:

    在这种情况下,D/S的作者共享最小挥杆能力,这对于假定不需要最大挥杆或担心的情况来说是相当好的。 在设计中保留灵活性,以便能够为接收器获得适当的温度波动。 我建议使用此应用程序说明查看您可能使用的一些选项,包括根据需要的衰减空间。

    www.ti.com/.../slla120.pdf

    请记住,500 mV的最小值超过自由空气温度范围。

    希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,我将尝试在模拟器中实施它。 我需要找到正确的值,以便在尝试降低上限时,挥杆不会低于下限。 我将此问题标记为已解决。