This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如何使用FCAL_EN?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656974/lmx2594-how-to-use-fcal_en

部件号:LMX2594

您好,

此位的描述存在差异:

MX2594数据表,章节7.3 FCAL_EN。6.1 :只要用FCAL_EN = 1对R0寄存器进行编程,就会激活频率校准例行程序。

TICSPro GUI:

 

请问,什么是正确的?

问题:

只要FCAL_EN = 1,校准是否激活?
当锁定检测变为高电位时,FCAL_EN是否设置为低电平?
要激活校准,是否必须切换FCAL_EN位或只写入高值?

谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hans:

    只要FCAL_EN位等于1,VCO校准将在每次写入R0时开始。
    在GUI中,单击FCAL_EN复选框时,GUI将对R0进行一次编程。 因此,如果复选框为空,当您单击它时,带有FCAL_EN=1的R0将成为程序。 但是,如果复选框已满,则单击时,带有FCAL_EN=0的R0将被编程。
    当复选框已满时,如果您将其切换(即单击两次该框),VCO校准将在第二次单击时开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,
    很抱歉,但这不能回答我的问题:
    只要FCAL_EN = 1,校准是否激活?
    当锁定检测变为高电位时,FCAL_EN是否设置为低电平?
    要激活校准,是否必须切换FCAL_EN位或只写入高值?

    此致,
    汉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hans:

    写入R0 (FCAL_EN=0)==>无VCO校准。
    Write R0 (FCAL_EN=1)==> VCO将被校准。
    FCAL_EN与锁定检测没有关系。