请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 您好,
此位的描述存在差异:
MX2594数据表,章节7.3 FCAL_EN。6.1 :只要用FCAL_EN = 1对R0寄存器进行编程,就会激活频率校准例行程序。
TICSPro GUI:
请问,什么是正确的?
问题:
只要FCAL_EN = 1,校准是否激活?
当锁定检测变为高电位时,FCAL_EN是否设置为低电平?
要激活校准,是否必须切换FCAL_EN位或只写入高值?
谢谢,此致,
汉斯