This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/596239/lmc555-lmc555

部件号:LMC555

尊敬的TI:  

我正在使用LMC555计时器启用增压器,然后它将为我的电机驱动器供电,请参阅所附示意图。 我在软件中所做的是,首先将"Timer_Power" GPIO拉高,以便为我的计时器电路通电。 然后,我切换"Timer_Trigger" GPIO,一旦Timer_Trigger GPIO切换,EN GPIO应被拉至较高位置,以启动增压器。 但是,当我使用逻辑分析仪测量活动时(请参阅所附图片),EN GPIO在很短的时间内被拉高(精确地说是0.4微秒),而在更长的时间内应该保持高电平? 此外,与Timer_Trigger切换相比,EN GPIO很快就会变高。

请问您能帮我解释一下为什么这个计时器电路会这样工作吗?

我是否在硬件级别上做了一些错误?   

如果您需要进一步的解释或说明,请随时询问。  

提前感谢。

此致,

Ahhad Azimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahhad,

    在初始通电时,C31为0V,C30充电至"timer_trigger"电压。
    因此,将产生输出脉冲,因为开机时触发器为0V。
    由于控制电压尚未上升到2/3 * VCC,因此输出脉冲将很短。
    在加电后,拆下C30以获得正确的单触时间。
    我不知道为什么“计时器触发器”在时间=52ms,62ms和72ms时不输出任何内容

    在波形中,您能否绘制所需的信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ronald:

    感谢您的回复。
    这种输出脉冲是有意义的,但我也期望看到52毫秒的输出电压,在这种情况下,它至少保持高电压直至72毫秒。 根据我的RC网络(R20和C29),一旦触发器输入接收到信号,输出电压时间应至少保持高电压500毫秒?

    我也删除了C30,但我仍然看到相同的模式?

    是的,我可以绘制所需的波形。

    此致,
    Ahhad Azimi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahhad,

    LMC555有一个简单的输入优先级列表。 复位的优先级为优先级,然后是触发器,最后是阈值为最低优先级。
    如果复位为高且触发器为低电平,则输出输出必须为高电平。
    您是否尝试过使用示波器? 逻辑分析器可能忽略了重要信息。