请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMC555 尊敬的TI:
我正在使用LMC555计时器启用增压器,然后它将为我的电机驱动器供电,请参阅所附示意图。 我在软件中所做的是,首先将"Timer_Power" GPIO拉高,以便为我的计时器电路通电。 然后,我切换"Timer_Trigger" GPIO,一旦Timer_Trigger GPIO切换,EN GPIO应被拉至较高位置,以启动增压器。 但是,当我使用逻辑分析仪测量活动时(请参阅所附图片),EN GPIO在很短的时间内被拉高(精确地说是0.4微秒),而在更长的时间内应该保持高电平? 此外,与Timer_Trigger切换相比,EN GPIO很快就会变高。
请问您能帮我解释一下为什么这个计时器电路会这样工作吗?
我是否在硬件级别上做了一些错误?
如果您需要进一步的解释或说明,请随时询问。
提前感谢。
此致,