This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:环路增益变化

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059454/lmx2592-loop-gain-variation

器件型号:LMX2592

大家好、

我的客户 正在尝试使用 LMX2592降低环路带宽。 数据表中的下图显示了~4kHz 闭环带宽:

 

此测试使用了哪些环路滤波器组件值?

客户正在尝试在环路滤波器中使用大电容器、并在小频率调整的情况下看到大环路增益变化。  PLLatimumSim 不显示他们正在测量的增益变化。  更高的环路带宽(~ 100kHz)不会显示此问题。

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    对于较大的环路增益变化、您意味着什么? =环路带宽?

    在特定的环路滤波器设计中、环路带宽将随电荷泵电流或 VCO 增益(Kvco)而变化。 Kvco 将随 VCO 频率变化。  

    您是否有 PLL 仿真文件和 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、客户意味着环路 BW 发生变化。  对于某些中心频率、当 sim 和更高的中心频率(~10%更高)显示预期性能时、它们会看到极低的环路带宽(~1kHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    如果您可以获得  PLL 仿真文件和 TICS Pro 配置、我们可以查看是否有 任何改进方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户 仍在解决他们看到的相位噪声问题。  他们需要帮助了解最后三个回读寄存器。 下面是 TICSPro 的屏幕截图。  我们如何解读 R68、69和70中的十六进制?

     

    R68是 VCO SEL;R 69是 VCO CNTL、R70是 VCO DACISET。  我们看到 R68=0448、但对于8512.5GHz、R69=003C;对于7862.5GHz、R69=00AC。  对于8612.5、R70为0188;对于7862.5、R70为015F。

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    请忽略最后一个问题。 客户能够在另一个帖子上找到答案。

    我还有一个问题- TICSPro 和 USBAny 工具能否从 LMX2592评估板回读 PLL 设置?

    谢谢、
    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    是的、可以回读。 设置 MUXOUT_SEL = 0x0、然后从 Raw Registers 页面中、我们可以 一次读回单个寄存器或一次读回所有寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    对于某些频率设置、PLL 锁定(LED 亮起)、但与正确频率的偏移(较低)为~ 30MHz。 客户仅在 PFD 延迟设置为6个周期时才会看到此情况。  如果使用4个周期、则偏移量会消失。  下面是他们正在使用的 TICSPro 设置、显示了频率偏移。

     

    这是此器件的已知问题吗?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    6 clk 周期是数据表的建议值、如果未正确设置、该寄存器可能会影响相位噪声和 PLL 锁定。

    在6 clk 周期和4 clk 周期中、输出信号是如何的? 我希望会有一些差异。

    如果4-clk 周期工作得更好、我不反对使用该值。

    BTW、FCAL_HPFD_ADJ 未正确设置、它应等于0x1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    下图适用于客户 PCB 上的 LMX2592、并由其软件控制。  随附了电路板上器件的回读文件(请注意、显示的是 R69和 R70)。  这些寄存器设置与评估板的设置一致。  30kHz 偏移下的环路增益显示出接近10dB 的变化、而调谐频率变化仅为10%。 在评估板上使用相同的环路滤波器组件、它们不会看到这种巨大的增益变化。  是否有任何关于导致这种情况的建议?

     

    低频、‘显示30kHz 时的相位噪声“峰值”:

     

    下面显示了30kHz 偏移时的环路增益随调谐频率变化(黑色线迹为8512.5MHz、蓝色7962.5MHz):

    编程看起来是正确的、但高频下衰减降低(更高的环路增益)会导致30kHz 偏移下的相位噪声更高。  请注意、在高频和低频之间、我们可以看到30kHz 偏移相位噪声在高端逐渐增加到10dB  唯一改变的是调整频率*。

    *最低频率确实会将相位检测器频率改变为所有其他频率的一半,以符合最小分频器设置。  环路滤波器:

     

    当 PLL 被调谐至 PLL 以外的更高频率时、其系统中的任何内容都不会改变。  如有任何帮助解决此问题、我们将不胜感激。

     e2e.ti.com/.../synth_5F00_regs_5F00_8512pt5MHz.txte2e.ti.com/.../synth_5F00_regs_5F00_7862pt5MHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    FCAL_HPFD_ADJ 在8512.5MHz 设置下不正确、这可能会导致校准错误。

    TICS Pro 和 PLL SIM 分别假设 VCO1和 VCO2为7862.5MHz 和8512.5MHz。 它们的 Kvco 相似、因此当 FPD 减半时、环路带宽应减半。 在 PLL SIM 中、7862.5Mhz 和8512.5MHz 时的环路带宽分别为8.04kHz 和13.63kHz。

    然而、从寄存器回读中、在两个频率上选择了 VCO2 (来自校准)。

    因此、7862.5MHz 时的环路带宽变为5.8kHz。 由于两个频率的相位裕度都大于75度、因此它们的相位噪声图实际上是相似的、因此我们无法从图中得出环路带宽差。

    总之、尽管 FPD 和环路带宽不同、但这些频率下的相位噪声图应该相似。  

    关于"hump"、这可能是由于参考时钟。 在上述仿真中、未考虑参考时钟的相位噪声。 如果峰值是由参考时钟引起的、较小的环路带宽可以进一步减小峰值。

    客户是否 在其电路板和 EVM 中使用了不同的参考时钟?