This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:相位噪声

Guru**** 2881510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820, USB2ANY, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979894/lmx2820evm-phase-noise

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820USB2ANYLMX2592EVM

LMX2820EVM 的相位噪声不良。

测量结果与仿真远不相同。

请给我建议、使其与仿真结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间来了解您所做的这些设置、我们将很快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否提供 OCXO 的相位噪声图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我提交 OCXO 的测量数据。

    此致、

    Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    您的 OCXO 相位噪声非常好、希望杂散不真实、而只是测量问题。

    鉴于这种良好的相位噪声、我不知道为什么 LMX2820的相位噪声较差。  

    您是否使用了"EVM 默认模式"设置、但只需将输出频率更改为1.7GHz?

    您还可以尝试其他参考时钟吗? 例如、信号发生器? 您可以尝试使用800MHz 参考时钟、然后设置 PrE-R = 4以获得相同的200MHz FPD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我将其设置为"EVM 默认模式"并进行测量。

    当 fout=6GHz (RFOUTAN)时

    当 REF IN =+ 10dBm 时

    我似乎改善了一些结果、但结果仍然有问题。

    其他 REF 输入很难、需要等待。

    相位噪声具有很难获得的良好信号源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二张照片是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我显示加法数据。

    REF = 1GHz OCXO、FPD=200MHz (前置 R=5)、


    请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    您何时订购了此 EVM? 器件顶部标记中显示的器件型号是什么? 是 LMX 还是 PLMX?

    通过增加引脚3上的旁路电容器、可以减少10kHz 至100kHz 之间的噪声增益。 将该电容器更改为4.7µF μ F 或更大。

    较高的输入频率或输入功率可改善相位噪声、这表明参考时钟的压摆率也很重要。 如果可能、请使用方波参考时钟。 另请尝试使用 SMA 连接器(也称为 I-Join)而不是 SMA 电缆将 OCXO 和 EVM 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    >您何时订购此 EVM? 器件顶部标记中显示的器件型号是什么? 是 LMX 还是 PLMX?

    它是"LMX"

      订单编号:T01091457

    >通过增加引脚3上的旁路电容器、可以减少10kHz 至100kHz 之间的噪声增益。 将该电容器更改为4.7µF μ F 或更大。

    2. 我稍后会尝试。

    >更高的输入频率或输入功率可改善相位噪声、这表明参考时钟的转换率也很重要。 如果可能、请使用方波参考时钟。

    >另请尝试使用 SMA 连接器(也称为 I-join)而不是 SMA 电缆将 OCXO 和 EVM 连接在一起。

    3.方波参考时钟 比较困难。

      是由 SMA-M 连接到 SMA-M 的"I-join"

      OCXO 和 EVM 是因为 SMA 包容式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    您有了最新的器件、您的 EVM 就可以了。

    是的、请像下图那样使用公型 SMA I-join。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    很抱歉我迟到了。

    我报告测量结果。

    >通过增加引脚3上的旁路电容器、可以减少10kHz 至100kHz 之间的噪声增益。 将该电容器更改为4.7µF μ F 或更大。

    更改为2.2uF。

    相位噪声提高了约0.5dB。

    是否需要由于更改而更改 Register2的 INSTCAL_DLY?

    此外、我现在不使用 INSTCAL_DLY。 (默认值)

    >另请尝试使用 SMA 连接器(也称为 I-join)而不是 SMA 电缆将 OCXO 和 EVM 连接在一起。

    相位噪声高出大约1dB。

    请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第30页图8-2中的参考100MHz 方波是多少?

    它是正弦波吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    是的、输出功率为10dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道基准信号是一个+10dBm 正弦波。

    即使基准信号的输入电平更改为+10dBm、仿真和测量值仍然不同。

    你有其他建议吗? 还是可以获得演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    恐怕我没有任何相位噪声差异的提示。 不确定是否存在除压摆率和相位噪声之外的其他因素可能影响 此器件的 PLL 噪声。 这需要我们方面进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我最近花了一些时间使用 LMX2820评估模块、发现它对电源噪声相对敏感。  LMX2820数据表显示:"内部电源由集成 LDO 提供、无需高性能外部 LDO "、但 TI 对此比较乐观。

    尝试使用专用的低噪声3.3V LDO 为电路板供电、而不是直接通过工作台电源供电。  我在 LT1963上看到了良好的效果、之后是一些额外的 LC 滤波(两侧均采用27uH 和10uF 陶瓷 π 型滤波器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我们无法再确认它。

    这是否意味着您无法演示?
    TI 能否在6GHz 时重新测量 LMX2820EVM 并显示数据?
    请披露用于测量条件的电源、基准信号和基准信号电平。
    此外、请给我一个测量仪器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的建议。

    我会尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 LDO 提供3.3V 电源。(LDO=ADM7151ACPZ-04)

    但是、相位噪声并未改善。

    我没有什么要做的。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    我将要求我的团队向您提供一些数据、请保持关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    调查之后如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    很抱歉让您久等了、但很遗憾告诉您、该团队一直忙于新产品开发、所有测试设备目前都已占用。 让我再次推动、下周为您提供一些帮助。 感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    这是 EVM 默认模式下的图、并将输出分频器更改为4分频。 参考时钟为100MHz Wenzel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您测量数据。

    该数据是使用大规模生产的 EVM 测量的吗?

    实际上、我们的 USB2ANY 存在问题。

    因此、我们使用提供的 LMX2592EVM USB2ANY。

    由于存在差异、测量是否有任何变化?

    我们收到的 USB2ANY 发生了初始故障、从未使用过。

    要申请更换,我们致电了 TI 支持团队,打开了支持请求,在 e2e 上询问,我们还请求了产品退货。

    但是,他们中没有一人负责更换,我们的请求被拒绝。

    我们只需要更换 USB2ANY。 您能支持我们的请求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    每个 USB2ANY 都是相同的、您可以使用 LMX2592EVM 随附的 USB2ANY。

    我无法替换您的 USB2ANY、我没有此功能。

    如果您使用从未连接到 USB2ANY 的新 PC (或者、您可以从与 USB2ANY 配合使用的 PC 中删除 USB2ANY 驱动程序)、当您插入不工作的 USB2ANY 时、是否会收到更新固件的提示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    很抱歉回复迟到了。

    USB2ANY 没有影响是很好的。

    按下 BSL 按钮、没有任何变化。

    关于相位噪声、我们无法准备100MHz Wenzel

    是否有任何好的方法来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    目前、我不了解导致具有不同 OSCin 时钟源的相位噪声增加的机制。 我对你没有任何建议。 我们已在本周五安排了一些时间来研究这个问题、希望届时我能为您提供好消息。 敬请期待、无论结果如何、我都会向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    星期五的调查结果如何?

    如果     有任何好的信息、  告诉 我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    遗憾的是、到目前为止、我没有任何好消息、我们仍在调试该问题。 如果我有更多更新、我将再次向您发布帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我还看到、在20kHz 和200kHz 之间的偏移处、相位噪声也会升高。 我使用的是非常低的相位噪声基准、其相位噪声低于 LMX2820的1/f 和 PFD 本底噪声。 在找到此问题的原因和解决方案方面是否有新的进展?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    不幸的是、由于最近的新冠浪潮、我们的印度站点几乎完全被锁定、因此我们在这里没有进展。