Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
我从 Mouser electronics 购买了 LMX2595EVM。 但 EVM 无法正常工作。
请帮帮我!
)TICS pro (__LW_AT__v1.7.0.0)将 EVM 设置为默认模式(2019-3-29 μ A
锁定指示灯 LED 不工作。
将 MUXOUT_LD_SEL 设置为回读时
所有寄存器读回都是0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, USB2ANY
我从 Mouser electronics 购买了 LMX2595EVM。 但 EVM 无法正常工作。
请帮帮我!
)TICS pro (__LW_AT__v1.7.0.0)将 EVM 设置为默认模式(2019-3-29 μ A
锁定指示灯 LED 不工作。
将 MUXOUT_LD_SEL 设置为回读时
所有寄存器读回都是0。
您好,金京
好的、USB2ANY 看起来工作正常。
再试一次:
- Vcc 为 EVM 加电
-确保您从板载100MHz XO 获取信号
-在 TICS Pro 中,单击 Default configuration (默认配置),然后选择 Default Mode 20xx-xx-xx (默认模式20xx-xx-xx)
-在用户控制页面中,确保选中 CE 框(在用户控制页面底部)
-在"用户控件"页面顶部、选中复位框、然后取消选中复选框(复位、然后释放复位)
-单击 USB communications (USB 通信)并选择 Write All Registers (写入所有寄存器
您应该能够从 RFoutA 获得7GHz 信号、并且 LED 应该会亮起。
如果您仍对 EVM 有疑问、请告知我们
您好,金京
1GHz 编程、但具有1.74GHz。
编程2GHz、但具有3.48GHz。
我认为、在将 VCO 编程为新频率后、您没有校准 VCO。
将其编程为1GHz 后、您是否写入了所有寄存器? 如果没有、请在菜单栏中单击 USB communications (USB 通信)、然后单击 Write All Registers (写入所有寄存器)。 您能否尝试返回您得到的结果?
BTW、电路板看起来不错。