This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:无法锁定

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/895937/lmx2595evm-can-not-be-locked

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我从 Mouser electronics 购买了 LMX2595EVM。 但 EVM 无法正常工作。

请帮帮我!

)TICS pro (__LW_AT__v1.7.0.0)将 EVM 设置为默认模式(2019-3-29 μ A

锁定指示灯 LED 不工作。

将 MUXOUT_LD_SEL 设置为回读时

所有寄存器读回都是0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    首先、检查 USB2ANY 通信。

    -设置 POWERDOWN = 1、您是否看到电流下降? 电流是多少?

    -设置 POWERDOWN = 0、电流是多少?

    -您是否在 TICS Pro 中检查了 CE 引脚以启用该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    连接模式:USB2ANY

    设置断电= 1 电流:0.08A

    设置断电= 0 电流:0.46A

    -ce_TP 板载:3.22V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    好的、USB2ANY 看起来工作正常。

    再试一次:

    - Vcc 为 EVM 加电

    -确保您从板载100MHz XO 获取信号

    -在 TICS Pro 中,单击 Default configuration (默认配置),然后选择 Default Mode 20xx-xx-xx (默认模式20xx-xx-xx)

    -在用户控制页面中,确保选中 CE 框(在用户控制页面底部)

    -在"用户控件"页面顶部、选中复位框、然后取消选中复选框(复位、然后释放复位)

    -单击 USB communications (USB 通信)并选择 Write All Registers (写入所有寄存器

     您应该能够从 RFoutA 获得7GHz 信号、并且 LED 应该会亮起。

    如果您仍对 EVM 有疑问、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    -为 EVM 加电,电流:0.22A

    -板载100 XO 的信号应该正常

     C14(电容)μ F 之前的100M 信号、如下所示:μ F

    C14(电容)后面的100M 信号、如下所示:μ F

    -CE 框已选中

    :LED 不亮,Ω、而7GHz 信号显示在下面 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    请给我一个手!

    我不知道我现在应该怎么做。

    EVM 是否可能已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    看起来 USB 连接正常、您可以命令器件锁定至7GHz、但出于某些原因、它无法锁定至精确的频率。

    现在、如果您再对 R0进行一次编程、它会锁定吗?

    如果仍然失败、我想检查参考时钟路径。  

    在板载 XO 周围拍摄一张照片。 我想检查是否存在制造问题。

    2.尝试使用外部参考时钟。 EVM 用户指南详细介绍了如何进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我尝试了更多的操作:

    将 RFoutA 设置为1G,信号如下所示:

    将 RFoutA 设置 为2G、信号如下所示:

    它还没有锁!!!

    板载 XO 周围的 pothos:

    希望 Mouser electronics 用新产品替代我。 如果我更改 电阻以使用 外部参考时钟、我的请求可能会被拒绝。 那么、您能否 证明此 EVM 已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    1GHz 编程、但具有1.74GHz。

    编程2GHz、但具有3.48GHz。  

    我认为、在将 VCO 编程为新频率后、您没有校准 VCO。

    将其编程为1GHz 后、您是否写入了所有寄存器? 如果没有、请在菜单栏中单击 USB communications (USB 通信)、然后单击 Write All Registers (写入所有寄存器)。 您能否尝试返回您得到的结果?

    BTW、电路板看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    这次、

    编程1G、但得到1.437G。  (不同于上次时间)

    对2G 进行编程、但得到2.874G。(与上次不同)

    -每次我更改频率时,我都会选中 FCAL_EN 复选框->取消选中该复选框,并 写入所有寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    为了启用 VCO 校准、FCAL_EN 必须等于1。

    建议始终保持 FCAL_EN=1。 每次更改频率时、只需写入所有寄存器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    今天、

    编程1G、但得到1.328G。  (不同于上次时间)

    对2G 进行编程、但得到2.657G.(与上次不同)

    每次 更改频率时、我始终保持 FCAL_EN=1、然后写入所有寄存器。

    BTW、TICS Pro 显示、在更改频率后应切换 FCAL_EN 以锁定 VCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    最后一个请求是、您是否要测量 Vtune_TP 和 C4_LF 处的 VTune 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    必须有问题、Vtune_TP 和 C4_LF 上的电压都为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金京

    是的、电路板必须存在需要进一步调试的问题。 我对此很抱歉。 请将其返回并获取新文件。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    非常感谢!