Other Parts Discussed in Thread: LMC555
主题中讨论的其他器件:LMC555
您好!
我使用计时器为高频变压器生成开关频率、请参阅下面的电路图。 2fw 连接到 D-Flip-Flop 的时钟输入、其中 qn 连接到其输入 D。因此、它会将2fsw 停止到 fsw。
我必须知道哪个开关频率范围是可能的。
因此、我进行了以下误差计算、 包括数据表中的传播延迟时间和 VIT 与 VI (TRIG)容差。
频率范围非常大。 室温下测量的开关频率为268.12kHz。 因此它非常接近278kHz 的经计算值。
我想知道 VIT 是否具有最大值 电压值为3.9V、而 VI (TRIG)的最小值为1.26V。
或者、当 Vi (TRIG)=3.9V (MAX)时、Vi (TRIG)=2.06V (MAX)吗?
非常感谢您的帮助。