This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:具有 TLC555的开关频率发生器-频率容差/误差

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/953799/tlc555-switching-frequency-generator-with-tlc555---frequency-tolerances-errors

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:LMC555

您好!

我使用计时器为高频变压器生成开关频率、请参阅下面的电路图。 2fw 连接到 D-Flip-Flop 的时钟输入、其中 qn 连接到其输入 D。因此、它会将2fsw 停止到 fsw。

我必须知道哪个开关频率范围是可能的。

因此、我进行了以下误差计算、 包括数据表中的传播延迟时间和 VIT 与 VI (TRIG)容差。

频率范围非常大。 室温下测量的开关频率为268.12kHz。 因此它非常接近278kHz 的经计算值。

我想知道 VIT 是否具有最大值 电压值为3.9V、而 VI (TRIG)的最小值为1.26V。

或者、当 Vi (TRIG)=3.9V (MAX)时、Vi (TRIG)=2.06V (MAX)吗?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    您的照片未通过。 是否可以使用“插入/编辑介质”按钮重新连接:

    VIT 和 Vi (trig)的最小/最大值来自内部电阻分压器中的电势不匹配。  

    因此 、根据不匹配情况、VIT 处于其最大值时、Vi (trig)可能处于其最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    非常感谢您的快速回答。

    我不得不说、容差非常大。

    V (TRIG)触发电压全范围= 1.26..1.66..2.04V (+/-24%)

    VIT 阈值电压全范围= 2.7.3.3.3.3.3.8V (+/-18%)

    这个容差使得我的应用的频率范围非常大214.278.396kHz。 因此、我无法使用该 IC、因为我的高频变压器无法用于该范围。

    为什么电阻分压器如此不准确? 现在电阻器具有1%的肥皂5%、但不具有24%?

    大家好

    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我问了一位同事、他说电阻器(实际上是基于 FET 的电阻器)非常匹配。 您可能会看到更接近典型值的值、但遗憾的是数据表中的最小/最大规格很宽。 LMC555具有稍小的容差、但我怀疑它可能仍然太宽。 如果精度是一个大问题、我们通常建议 将纳瓦级计时     器用于低频应用、并将晶体振荡器或逻辑多级纹波计数器用于高频应用。

    请告诉我是否可以为您提供任何其他帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我收到了与您合作的现场应用工程师的电子邮件、询问容差是来自生产变化还是温漂。 我将在这里回答这个问题。

    因此内部电阻器匹配良好、您可能不会看到太大的变化、但25°C 行中给出的规格不包括任何温度漂移。 因此、这将仅来自生产变化。 如果您查看下面的行、将给出整个温度范围的最小/最大范围。 我没有温度漂移规格、但您可以看到它在25°C 值的100mV 范围内。   

    LMC555提供温度值为75ppm/°C 的计时偏移、其市场上具有出色的温度稳定性。