This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555精度

Guru**** 2949410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TPL5111, TPL5010, TPL5110-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/909474/lmc555-lmc555-accuracy

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TPL5111、 TPL5010、 CD404040B、 TPL5110-Q1

尊敬的团队:

客户使用 LMC555时、希望将延时时间设置为12s、并希望在大约+/-0.1秒处控制精度。 但在测试期间、精度接近+/-1。 对 R 和 C 有什么建议? 他们想知道他们是否选择了 R、C、准确度差?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammy、您好、

    为了获得最佳精度、电源电压在计时间隔期间应保持恒定、并将推荐的电源旁路电容器放置在计时器附近。  

    接近+/-1的精度为+/-8.3%。 电阻器容差以及电容器类型和容差是多少? 许多电容器类型的电压调制和温度影响都很差。 要获得+/-0.1s,这是+/-0.8%的容差,即使外部组件是完美的,也过于严格。

    此处引用555计时器单稳常见问题解答中的一句话:"在整个温度范围内、最终精度优于4%、改善计时电容器和电阻器的成本可能高于使用 晶体振荡 器和逻辑计数器解决方案的成本。"

    请告诉我已经过测试的 R 和 C 参数、如果您希望获得晶体解决方案的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ronald,

    感谢您的回复。 我觉得客户设计的精度不是很好、主要是2分:1。 VCC 不稳定。 它们使用100uF 电容器供电、触发点为2/3 VCC;2. R:2M、1%容差、0402; C:10uF*2、20%容差、 X5R 0402。 客户的电路板尺寸非常小、因此会限制电容器和电阻器的选择。

    客户的精度目标是100ms。 如果他们想要将延时时间设置为8s、LMC555是否可以满足他们的要求?

    我还看到另一个友好的计时器 TPL5111。 客户需要的功能是设置固定的延时时间、只需要触发一次。 我不确定 TPL5111是否适用于此类应用。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    我相信 TPL5111可以正常工作。 该器件由不同的团队提供支持、因此请为该器件型号启动相关帖子、他们将帮助您提高使用和准确性。

    对于 LMC555、他们需要获得精度更高的 NP0/G0G 陶瓷电容器。 具有电压调制功能的 X5R 的脉冲时间与预期略有不同;这些电容器也会随时间(老化)而变化。 在10uF 时、NP0/C0G 电容器很难找到且价格昂贵。  

    尝试新的 TPL5111发布、如果不是这样、请回来、我将为您提供晶体解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您之前的建议。 我使用 TPL5111产品线进行了检查、他们推荐 TPL5010、但客户认为 TPL5010不能用于其应用、因为他们希望在最初上电时按时间进行估算。 目前、TPL5010将在初始上电时与 MCU 通信、客户只希望看门狗计时器过期时 MCU 发送赞扬。

    那么、我回到这里、您愿意分享您的晶体解决方案吗?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎回来 Sammi、

    这是一个具有晶体精度的12秒解决方案的方框图。 一个低成本的有用晶振为32、768Hz。 X04将晶体转换为振荡器。 第一个 CD404B 将时钟进行2^12分频。 最后一个 CD404040B 计数到96 (32+64)、然后将两个 CD404040B 重置为零。  32768Hz/2^12/96 = 12秒 通过设置/复位或触发器锁存器、可以启动12秒脉冲并自动将其停止。 如果需要、逻辑团队可以帮助您选择 RS 锁存器和与门。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    非常感谢您的建议。 由于客户 PCB 尺寸较小、仅使用一个电容器供电、因此晶体解决方案不适合它们。

    我再次与客户联系、如果他们需要5%的精度、是否支持当前的 R/C 值?

    客户电路板的限制是电路板是一次性的、温度和老化对电容器的影响较小。 您是否能帮助再次确认 LMC555是否支持其应用?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    对于 LMC555解决方案而言、精确的大值电容器体积庞大且成本高昂。 TPL 将起作用、但其用法必须富有创意。

    如果输出可以是下降沿信号、则只需保持 DONE 引脚为低电平、并使用下降沿或 RST 来指示12秒的到期时间。 还有一个24秒的下降沿、依此类推、下降沿也是如此。

    我是否更正了12秒计时器在加电时启动? 在间隔结束时、输出是否需要为低/高电平、是否需要保持这种状态、或者是否可以使用边沿?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    非常感谢您的建议、即使我知道 TPL5010也不是您支持的产品。 客户需要一 个位、从 VIN 加电到时间完成、然后转到相反的状态以触发 MCU。 下降沿或上升沿对它们都是可以的。

    我在数据表中看到图1 TPL5010时序、在上电时、RSTN 将从低电平变为高电平、这可能不适合应用。

    我真的希望 LMC555可用于应用中、因为它更易于客户使用、所以我总是希望找到一些方法来提高精度。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    这是一个12秒的 LMC555解决方案。 精度取决于电容器精度和电源电压稳定性  

    e2e.ti.com/.../LMC555-12-second-Monostable.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    对于 TPL、TPL5110-Q1似乎具有更好的单次触发模式。 这可以直接使用、也可以使用以低电平启动的 D 锁存器更快地将 DRV 设为低电平。