This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:器件不响应 SPI 命令

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921823/lmk04832-device-not-responding-to-spi-commands

器件型号:LMK04832

你(们)好。

我一直使用具有板载 LMK04832的定制开发 PCB。 我尝试 通过 SPI 对 LMK04832进行编程已经有一段时间了、但即使通过最简单的测试也无法获得任何响应。

我已完全验证芯片是否通电、所有 SPI 控制线都位于正确的位置。 我已尽可能地剥离我的测试-以下示波器输出仅发送两个数据包、间隔为500ms。 所有信号均为3.3Vpk-pk、SCLK 约为166kHz。 第一个是 复位 cmd (将 val 0x80写入 addr 0x0000)、第二个只是尝试读回 ID_PROD 的 LSB 的值(期望 addr 0x0005的 val 0x63)。 您可以看到、LMK04832没有响应。

我还尝试打开连接到 Status_LD2的 LED、方法是向 addr 0x016E 写入值0x04 (由于其连线方式、需要逻辑高电平)、并在关闭电源时监控电源(断电、向 addr 0x0002写入值0x01)、 这对功耗没有任何变化。

所有这些测试让我相信 LMK04832 IC 在此板上不工作。 在尝试更换 IC 之前、是否有任何其他看起来我漏掉的内容或您建议我进行测试?

感谢您提供的任何帮助、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是否有可能将您的复位引脚置为有效(高电平)?

    只要复位引脚为高电平、寄存器状态将固定为复位状态、您将无法进行编程。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    这是一个很好的问题-感谢您指出、我没有注意复位引脚。 遗憾的是、即使在将其拉低后、我仍然无法使用与上述相同的两条 SPI 命令与器件通信。

    我目前没有使用功率计来检查更改复位引脚状态是否会改变电流消耗、但我将会测试这种情况。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是否有任何方法(如使用曲线示踪剂)来确认 IC 的焊降性能良好?  这是在多个电路板上发生的问题、还是您只有一个电路板?

    您上面显示的图、您提到它们是示波器输出... 我看不到电压。  我假设这是一些 SPI 总线分析模式。  阈值设置为什么/波形实际实现的高电压是多少?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢所有的帮助-我认为我的主要问题毕竟是复位引脚。 我今天做了更多的测试、看起来我使用的编程器也有一些问题、似乎加载 SDIO 引脚的次数比获取输入时应该多。

    在切换到另一个编程器并将复位拉低后、所有的一切都被整理了-这真的很值得一看。 再次感谢您对此提供的帮助。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的安东尼

    很高兴听到有人在为您服务。  如果您有任何不同的问题、请打开一个新主题。

    73、
    Timothy