你(们)好。
我一直使用具有板载 LMK04832的定制开发 PCB。 我尝试 通过 SPI 对 LMK04832进行编程已经有一段时间了、但即使通过最简单的测试也无法获得任何响应。
我已完全验证芯片是否通电、所有 SPI 控制线都位于正确的位置。 我已尽可能地剥离我的测试-以下示波器输出仅发送两个数据包、间隔为500ms。 所有信号均为3.3Vpk-pk、SCLK 约为166kHz。 第一个是 复位 cmd (将 val 0x80写入 addr 0x0000)、第二个只是尝试读回 ID_PROD 的 LSB 的值(期望 addr 0x0005的 val 0x63)。 您可以看到、LMK04832没有响应。
我还尝试打开连接到 Status_LD2的 LED、方法是向 addr 0x016E 写入值0x04 (由于其连线方式、需要逻辑高电平)、并在关闭电源时监控电源(断电、向 addr 0x0002写入值0x01)、 这对功耗没有任何变化。
所有这些测试让我相信 LMK04832 IC 在此板上不工作。 在尝试更换 IC 之前、是否有任何其他看起来我漏掉的内容或您建议我进行测试?
感谢您提供的任何帮助、
Anthony