Other Parts Discussed in Thread: LMK00105
您好、E2E、
OSCin 引脚上的单端输入的 VIH、MIN 电平是多少?
~Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vibhu、
客户选择 OSCin 作为单端基准输入的两个原因。
1) 1)使用户链接到振荡器输入的引脚名称。
2) 2)请参阅图8
实际上、它们已经有一个使用相同方式和工作方式的板。 它们对 lmk00105和 OSC 使用3V3偏置电压。
现在、他们有一个新的电路板设计、但可用的偏置电压仅为2.5V 和1.8V 选项。
因此、这就是客户要求 VIH、Min 为 OSCin 确保 LMK00105能够识别高/低电平的原因。
再说一次、问题仍然是在 VIH、min 请提供建议。
~Jason