This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:OSCin 引脚上的单端输入的 VIH、MIN 电平是多少?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951752/lmk00105-what-is-vih-min-level-for-single-end-input-on-oscin-pin

器件型号:LMK00105

您好、E2E、

OSCin 引脚上的单端输入的 VIH、MIN 电平是多少?

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    OSCin 用于 XTAL 输入、而不是 XO (晶体振荡器)输入。 内部晶体振荡器电路驱动连接到这些引脚的外部 XTAL 并生成输入信号。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    我指的是 d/s 第7页的底部。 OSCin 可在 OSCout 浮动时支持单端输入。

    我们需要知道 Vin.Min 的电平是多少。

    ~Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否描述一下您的应用、为什么要将 OSCin 输入用于单端时钟? 当使用一个单端输入时、建议使用 CLKIN 而非 OSCIN。

    "图8. 《使用单端外部时钟驱动 OSCin》和上面的段落可能很重要。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu、

    客户选择 OSCin 作为单端基准输入的两个原因。

    1) 1)使用户链接到振荡器输入的引脚名称。

    2) 2)请参阅图8

    实际上、它们已经有一个使用相同方式和工作方式的板。 它们对 lmk00105和 OSC 使用3V3偏置电压。

    现在、他们有一个新的电路板设计、但可用的偏置电压仅为2.5V 和1.8V 选项。

    因此、这就是客户要求 VIH、Min 为 OSCin 确保 LMK00105能够识别高/低电平的原因。

    再说一次、问题仍然是在 VIH、min 请提供建议。

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在2.5V 和1.8V 偏置电压下、您的输入时钟的高电平和低电平输入是什么?

    我将需要深入了解该部件的历史、以了解规格是什么以及我们是否具有特征、这可能需要几天的时间。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu、

    您返回检查历史记录后是否有任何更新?

    我们需要先了解 VIH、MIN、并找到合适的单端 OSC 来支持这种情况。

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们还在寻找测试数据。 我将在我拥有该线程时对其做出响应。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu、

    除了等待 OSC 引脚上的响应、使用单端基准时钟输入在 CLKIN 引脚上的 VIH、MIN 是多少?

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    对于 CLKIN、您可以遵循 VI_SE 规格。

    摆幅必须介于0.3和2Vpp 之间。

    谢谢、

    Vibhu