请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好,
我有一个使用 LMX2594的项目、在测试过程中、输出功率无法达到数据手册的标称值、请帮助了解原因。
以下是我的 PLL LMX2594的原理设计和 PCB 设计。 目前、PLL 的输出频率为8.375GHZ。 输出端口的差分上拉电阻为50R。 电感器已尝试18nH 和1nH。
配置程序会更改输出功率、但输出功率永远无法达到数据手册中的输出功率值。
输出大约为10dB 乘-5dBm。 我还尝试将50R 电阻替换为1uH 电感器、从而导致输出功率更低。