This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833775/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好,

我有一个使用 LMX2594的项目、在测试过程中、输出功率无法达到数据手册的标称值、请帮助了解原因。

以下是我的 PLL LMX2594的原理设计和 PCB 设计。 目前、PLL 的输出频率为8.375GHZ。 输出端口的差分上拉电阻为50R。 电感器已尝试18nH 和1nH。

配置程序会更改输出功率、但输出功率永远无法达到数据手册中的输出功率值。

输出大约为10dB 乘-5dBm。 我还尝试将50R 电阻替换为1uH 电感器、从而导致输出功率更低。

请帮助检查方案设计中是否存在任何问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hllo、

    对于输出功率、这是 在器件输出引脚上定义的。 如果您考虑8GHz 时输出迹线的损耗、这可能会更接近预期的 PoUT。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blanche、

    在 R144、R145和 L37的结处、您应该在那里放置一个并联电容器以对电源进行去容保护。 此外、请查看 LMX2594EVM 用户指南中的 BOM、我们使用了一些特殊材料来连接上拉电阻器和去耦电容器。