This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:在15GHz 时最大限度地提高 PLL 输出功率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864866/lmx2595-maximizing-the-pll-output-power-at-15-ghz

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我们已将 PLL 编程为15GHz、需要 PLL 输出7-10dBm 功率。 我们如何从 PLL 获得最大输出功率?

请参阅以下原理图、其中一个滤波器已更改。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hilary、

    要获得更高的输出功率、应使用电感器上拉而不是50Ω Ω 上拉。 请参阅数据表中的图23。

    BTW、如果您的应用仅高达15GHz、则可以使用 LMX2594。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    如果您看一下原理图、  RFoutAP 上有一个18nH 的电感器上拉电阻器。 我们是否需要在其他地方使用额外的电感器上拉电阻器?

    谢谢!

    Hilary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hilary、

    如果您讨论的是 L5、这不是上拉电阻器、它是一个交流电阻器。

    有关射频输出缓冲器上拉的详细信息、请参阅数据表第8.1.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我将 TI 评估板编程为输出15GHz、并在 RFoutA 上看到-7dBm。 使用我们的板、我看到-20dBm 的值。

    我随附了评估板(100MHz)和评估板(40MHz)寄存器文件。 也许我没有正确地对它们进行编程。

    Hilary

    e2e.ti.com/.../15GHz_5F00_40MHz_5F00_clk_5F00_HexRegisterValues.txt

    e2e.ti.com/.../15GHz_2D00_100MHzRef_5F00_HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hilary、

    R20 0x14C048 -> VCO_SEL = 0无效。 建议将其设为0x14E048。
    R17 0x110000 -> VCO_DACISET_STRT = 0不是一个好选择。 建议将其设为0x11012C。

    其他建议:

    请参阅表34以了解 SEG1_EN 的用法。

    使 OUTB_MUX = OUT_MUX、有关详细信息、请参阅数据表第7.3.7节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    15GHz 时、我们从 PLL 获得的最大功率为-5dBm。  我们仍然保持大约11dB 的短路。  数据表的第8.1.4节建议了上拉配置以实现更高的功率。  对于单端15GHz 输出、建议使用电感器或50欧姆薄膜电阻器作为上拉组件。  该频率下的最佳电感值是多少?  如果我们使用数据表中列出的电阻器、我们是否仍然需要电感器作为直流块?

    您还能评论一下我的原理图中使用的滤波器值吗?  我使用 PLLatinum Sim 得出这些值、但不确定它是最佳设计还是在 EVM 板上使用相同的滤波器。

    谢谢、

    Hilary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hilary、

    对于电感器上拉、我们建议1nH 至3nH 电感器。 我们已经尝试了以下电感器。

    电感器 供应商 器件型号 SRF (MHz) RDC (Ω)
    1nH 东光 LL1005-FH1N0S 10. 13599 0.1.
    3.3 nH 东光 LL1005-FH3N3S 10. 6800 0.19.

    要使用电感器上拉、只需将 R915、R919替换为电感器即可。

    您能给我发送您的 PLL SIM 文件吗? 您正在尝试优化什么? 相位噪声、抖动、杂散等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    我们仍然看到电路板上的输出功率大于-5dBm。 我们有一个单端输出端口,端口 A 配置。 我已使用 VCO2x_EN=0和 VCO2x_EN=1配置 PLL 并使用适当的 OUTx_PWR 设置、并且输出功率没有差异。 我们尝试添加1nH 电感器上拉电阻器和50 Ω 电阻器、以查看我们是否可以获得任何增加的输出功率、但不能获得任何额外的功率。 为了使电路板正常工作、我们需要将 PLL 编程为15GHz、并使输出功率大于5dBm。 是否可以安排电话会议?

    谢谢!

    Hilary   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hilary、

    测量输出功率时、是否移除了 C1135或 R931? 您是否将信号交流耦合到测试设备?

    我们可以审查您的 PCB 布局吗?