主题中讨论的其他器件:LMX2594
我们已将 PLL 编程为15GHz、需要 PLL 输出7-10dBm 功率。 我们如何从 PLL 获得最大输出功率?
请参阅以下原理图、其中一个滤波器已更改。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Noel、您好!
我将 TI 评估板编程为输出15GHz、并在 RFoutA 上看到-7dBm。 使用我们的板、我看到-20dBm 的值。
我随附了评估板(100MHz)和评估板(40MHz)寄存器文件。 也许我没有正确地对它们进行编程。
Hilary
e2e.ti.com/.../15GHz_5F00_40MHz_5F00_clk_5F00_HexRegisterValues.txt
e2e.ti.com/.../15GHz_2D00_100MHzRef_5F00_HexRegisterValues.txt
您好 Hilary、
R20 0x14C048 -> VCO_SEL = 0无效。 建议将其设为0x14E048。
R17 0x110000 -> VCO_DACISET_STRT = 0不是一个好选择。 建议将其设为0x11012C。
其他建议:
请参阅表34以了解 SEG1_EN 的用法。
使 OUTB_MUX = OUT_MUX、有关详细信息、请参阅数据表第7.3.7节。
Noel、
15GHz 时、我们从 PLL 获得的最大功率为-5dBm。 我们仍然保持大约11dB 的短路。 数据表的第8.1.4节建议了上拉配置以实现更高的功率。 对于单端15GHz 输出、建议使用电感器或50欧姆薄膜电阻器作为上拉组件。 该频率下的最佳电感值是多少? 如果我们使用数据表中列出的电阻器、我们是否仍然需要电感器作为直流块?
您还能评论一下我的原理图中使用的滤波器值吗? 我使用 PLLatinum Sim 得出这些值、但不确定它是最佳设计还是在 EVM 板上使用相同的滤波器。
谢谢、
Hilary
您好 Hilary、
对于电感器上拉、我们建议1nH 至3nH 电感器。 我们已经尝试了以下电感器。
| 电感器 | 供应商 | 器件型号 | 问 | SRF (MHz) | RDC (Ω) |
| 1nH | 东光 | LL1005-FH1N0S | 10. | 13599 | 0.1. |
| 3.3 nH | 东光 | LL1005-FH3N3S | 10. | 6800 | 0.19. |
要使用电感器上拉、只需将 R915、R919替换为电感器即可。
您能给我发送您的 PLL SIM 文件吗? 您正在尝试优化什么? 相位噪声、抖动、杂散等?
Noel、
我们仍然看到电路板上的输出功率大于-5dBm。 我们有一个单端输出端口,端口 A 配置。 我已使用 VCO2x_EN=0和 VCO2x_EN=1配置 PLL 并使用适当的 OUTx_PWR 设置、并且输出功率没有差异。 我们尝试添加1nH 电感器上拉电阻器和50 Ω 电阻器、以查看我们是否可以获得任何增加的输出功率、但不能获得任何额外的功率。 为了使电路板正常工作、我们需要将 PLL 编程为15GHz、并使输出功率大于5dBm。 是否可以安排电话会议?
谢谢!
Hilary