您好!
我们 打算在 VHF 和 UHF DMR 项目中使用 LMX2572。 现在、我们 将尝试优化 LMX2572的相位噪声和杂散性能。 参考频率为 48MHz CMOS TCXO、其他电路元件也是您推荐的。 我们观察到一些相位噪声和杂散问题、如图1.1所示。
图1.1.
在图1.1中、载波频率为351.275MHz。 我们 在 该频率下测量了两个不同的相位噪声图。
下面 的图1.2显示了-TICS Pro 黑色迹线参数。
图1.2.
如图1.2所示、分数分母设置其最大值(2^32-1)。 因此 、射频输出和 VCO 频率存在少量偏移。 因此、相位噪声会降低。
- 下面 的图1.3显示了 TICS Pro 绿色曲线参数。
图1.3.
在这种情况下、小数分母设置为3000000000、因此射频输出频率和 VCO 频率处没有偏移。 最终 、相位噪声不 会降级。 但是 、在这种情况下会有很多杂散。
但是、在某些频率下、我们 可以在没有任何杂散的情况下测量良好的相位噪声。
总之、 VCO 频率的小偏移为何会对 相位噪声产生剧烈影响、我们如何在输出频率下解决杂散问题而不会出现任何相位噪声降级?
此致、
Gündüz μ A。