This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:相位噪声和杂散问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/781709/lmx2572-phase-noise-and-spur-issue

器件型号:LMX2572

您好!

我们 打算在  VHF 和 UHF DMR 项目中使用 LMX2572。 现在、我们 将尝试优化 LMX2572的相位噪声和杂散性能。  参考频率为 48MHz CMOS TCXO、其他电路元件也是您推荐的。 我们观察到一些相位噪声和杂散问题、如图1.1所示。

图1.1.

  在图1.1中、载波频率为351.275MHz。 我们 在   该频率下测量了两个不同的相位噪声图。

下面 的图1.2显示了-TICS Pro 黑色迹线参数。

图1.2.

如图1.2所示、分数分母设置其最大值(2^32-1)。 因此 、射频输出和 VCO 频率存在少量偏移。 因此、相位噪声会降低。

- 下面     的图1.3显示了 TICS Pro 绿色曲线参数。

  
    图1.3.

 在这种情况下、小数分母设置为3000000000、因此射频输出频率和 VCO 频率处没有偏移。  最终 、相位噪声不 会降级。 但是  、在这种情况下会有很多杂散。

但是、在某些频率下、我们 可以在没有任何杂散的情况下测量良好的相位噪声。

总之、 VCO 频率的小偏移为何会对 相位噪声产生剧烈影响、我们如何在输出频率下解决杂散问题而不会出现任何相位噪声降级?

此致、

Gündüz μ A。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gunduz,

    在第二种情况下、您可以得到"精确"的频率输出。 这是因为您使用的 DEN 值是48MHz 的整数倍。 虽然 DEN 很大、但您可以单击"Simplify fraction (简化小数)"按钮、您会看到、事实上、DEN 可以简化为240。 由于 DEN 不大、混频(小数)引擎将产生大杂散、因为引擎正在尝试使用有限的"模式"组合生成小数。
    在第一种情况下、DEN 不是48MHz 的整数倍、无法简化。 因此、混频引擎具有大量的模式组合来创建小数。 因此杂散是随机的、其振幅会减少并分布在频谱上、进而增加相位噪声。 这或多或少与扩频技术的效果相似。
    在该特定通道中、杂散是由 FPD 造成的。 您可以更改 FPD 以避免杂散。 例如、禁用倍频器。 设置 PreR=2、MUL=3。 然后杂散会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您的快速回复。  这对我们很有帮助。

    我还有一个关于小数发动机杂散的问题。 在数据表中 、寄存 器40-41 字段说明 显示"MASK_SEED 设置分数引擎的初始状态。 产生相移和小数杂散优化的有用方法。"。 但是、没有关于 MASK_SEED 如何用于杂散优化的信息。     在混 种 器件上只有"相位调节"机制。  您能解释一下混种机制是如何实现杂散优化的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gunduz,

    合成器中有多个杂散源、PLL 就是其中之一。
    例如、当 OSCin = FPD = 100MHz 时、VCO = fout = 10000.1MHz。 则杂散频率为100kHz。 在这种情况下、混频引擎、FPD (或 OSCin)和 VCO 之间的串扰、FPD (或 OSCin)和 Fout 之间的串扰会在100kHz 时产生杂散。 如果这些杂散的相位对齐、杂散电平将是最高的。
    当我们进行一些相位调整时、我们会更改这些杂散的相位、并且由于相位消除、杂散水平有可能降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您的回复。 您非常有帮助。 我们将考虑 您的建议。    

    此致、

    Gündüz μ A