This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在 50%占空比振荡器模式下、LMC555的计算和实际(测试)频率输出匹配存在一些问题。
频率计算公式为:f = 1/(1.4 * RC * C)[数据表第16页:LMC555 SNAS558M–2000年2月–2016年7月修订版]
我们使用了以下组件:
RC = 4.7 MOhm;C = 1.8pF
f = 1/(1.4 * 4.7e+6 * 1.8e-12)= 84、431Hz
f (测试)= 22、500 Hz
但是、对于其他 组件:
RC = 8kOhm; C = 1070pF;
f = 1/(1.4 * 8E+3 * 1.07E-09)= 83、445 Hz
f (测试)= 84,200 Hz
有什么想法、可能会出什么问题?
尊敬的 Ron:
感谢您的快速响应。
[引用用户="Ron Michallick"]
用户、
您是否考虑 过 LMC555 计时器引脚和电路板走线的寄生电容?
我尚未在 LMC555 计时器引脚上测量电容、但类似 的 TLC555 计时器在引脚2和6上具有2pF 的电容、总共为4pF。
在8k 欧姆时、(VDD - VOH)和(VOL - GND)之间可能存在差异、从而使输出略高于50%
[/报价]
我们没有测量如此低电容的设备。 我们使用4.7pF 和可变电阻器测试了 LMC555、以根据变化的 R 创建频率图
此外、数据表中的公式似乎没有考虑电压与。 我认为这是错误的。
用户、
1.8V 接近 LMC555工作电压的底部。 因此、传播延迟将大于其他电源电压。 可以进行多次尝试调整、但差异可能太大、无法满足您的需求。
晶体和驱动器可能会更好地工作。
驱动程序: SN74LVC1GX04 和晶振
Vlad、
为了获得初始测试值、我使用了 TLC555设计计算器电子表格。 它适用于2个电阻器和引脚7、因此对于1个电阻器引脚3的使用不完全准确。 这为我 提供了一个基准测试的起点。 我有一个设置、可以在其中轻松更改值、并微调电阻器值。