您好!
我正在针对计时电路评估 TPL5010。 我可以从 https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/549435这里的线程中看到 它
'仅当在所需的时间段内从 MCU 接收到 DONE 信号时、才会看到 WAKE 管脚上的输出脉冲。 除非接收到 DONE 信号、否则 WAKE 信号通常为低电平"
和
'如果未接收到任何 DONE 输入、TPL 将不会输出 WAKE 信号。 相反、将发生周期性 RSTN 信号。"
目前、我的设置已通过10K 电阻器连接到 GND。 TPL 在 WAKE 信号上的输出脉冲与 RST 上的脉冲之间会有所不同。 有时也不会这样做、唤醒处于低电平、RST 处于高电平。 电路将输出 RST 脉冲、然后停止输出、然后可能会重新开始或在唤醒时开始输出脉冲。 这一切都是在没有外部影响的情况下发生的、连接到 WAKE、RST 和 DONE 的示波器探针。
我希望能够依赖来自 WAKE 或 RST 的一致脉冲、但似乎并未发生。 我非常希望得到有关如何解决这一问题的建议。
此致、
Jason