This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:当 DONE 连接至 GND 时、唤醒有时会切换

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5010EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/689292/tpl5010-wake-is-toggling-sometimes-while-done-is-tied-to-gnd

器件型号:TPL5010

您好!

我正在针对计时电路评估 TPL5010。 我可以从 https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/549435这里的线程中看到 它  

'仅当在所需的时间段内从 MCU 接收到 DONE 信号时、才会看到 WAKE 管脚上的输出脉冲。 除非接收到 DONE 信号、否则 WAKE 信号通常为低电平"

'如果未接收到任何 DONE 输入、TPL 将不会输出 WAKE 信号。 相反、将发生周期性 RSTN 信号。"  

目前、我的设置已通过10K 电阻器连接到 GND。 TPL 在 WAKE 信号上的输出脉冲与 RST 上的脉冲之间会有所不同。 有时也不会这样做、唤醒处于低电平、RST 处于高电平。 电路将输出 RST 脉冲、然后停止输出、然后可能会重新开始或在唤醒时开始输出脉冲。 这一切都是在没有外部影响的情况下发生的、连接到 WAKE、RST 和 DONE 的示波器探针。

我希望能够依赖来自 WAKE 或 RST 的一致脉冲、但似乎并未发生。 我非常希望得到有关如何解决这一问题的建议。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您能否向我发送您的 WAKE、RSTN 和 DONE 波形的示波器捕捉图? 这可能会让人对导致唤醒脉冲的原因有所了解。

    在我的设置中、我使用的是由纽扣电池供电的 TPL5010EVM、DONE 通过100K 电阻器拉至 GND。 我观察到 RSTn 上的周期脉冲、而没有唤醒时的脉冲。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回答。 请参阅随附的一些示波器捕捉器。

    (1)黄色-完成

    (2)蓝色- RSTn

    (3)粉色- WAKE

    下面您可以看到 RSTN 按预期工作。

    但下面这里是在完成时不存在输入的唤醒切换。

    在这里、唤醒切换停止、RSTn 切换再次恢复、但未完成任何活动。

    在这里、唤醒切换停止、并且任何信号上都没有活动!

    我希望这会有所帮助。 我无法完全理解可能发生的情况。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您分享波形。 我需要进一步调查这个问题。 我目前正在工作台上重复此操作。 同时,我想要求提供一些补充资料:

    • 您能否共享原理图? 如果您不想在论坛上共享原理图、可将其发送至 clock_support@list.ti.com。
    • 器件启动是否正常? 与唤醒切换和两者都不切换相比、器件以正确模式(RSTN 切换)运行的频率如何?
    • 从 RSTN 到 WAKE 的开关示波器捕获
    • 您是否在其他器件或其他电路板上观察到此问题?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我使用新样本构建了另一个电路、结果更好。 在完成时没有输入(即绑定到低电平)、我获得一致的 RSTn 脉冲。

    不过、我使用的第一部分仍然存在相同的问题。 我使用具有 SOT23转 DIP 适配器板的无焊试验电路板来安装 TLP。 适配器板上有100nF 电容、如原理图所示。 其余连接在无焊试验电路板上进行。 将 SOT23转 DIP 板与安装了新器件(和100nF 新电容)的板交换时、效果会更好。 这使我倾向于相信我可能有故障/损坏的零件、尽管它直接从包装中取出来。  

    请在下面查看您请求的原理图和屏幕截图。 最后一个屏幕截图是原始部件上 RSTn、WAKE 和 DONE 信号的大约15分钟捕捉-以了解活动在每个信号上退出和更改的频率。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您分享这些信息。 我进一步研究了这一点、并结合您的发现、您使用的第一部分很可能是错误的。 我无法在这里重复这个问题、我也看不到您的原理图有任何问题。

    现在、我将关闭该线程。 如果您在其他器件上继续观察此问题、请告诉我、我们可以进一步调查。

    此致、
    通道