1.以前使用 CDCM6208是正常的。
SPI 总线配置如下:
REG[00] : 0x01b1;
REG[01] : 0x000c;
REG[02] : 0x0013;
REG[03] : 0x08f5;
REG[04] : 0x60CF;
REG[05] : 0x0023;
REG[06] : 0x0009;
REG[07] : 0x0023;
REG[08] : 0x0009;
REG[09] : 0x0003;
REG[10] : 0x0090;
REG[11] : 0x0000;
REG[12] : 0x0003;
REG[13] : 0x0090;
REG[14] : 0x0000;
REG[15] : 0x0003;
REG[16] : 0x0090;
REG[17] : 0x0000;
REG[18] : 0x0003;
REG[19] : 0x0090;
REG[20] : 0x0000;
目前,不同部分之间的 SYNCn 信号由 FPGA 提供,该信号与 CDCM6208的每个部分链接在一起,而线长的差值约为10cm。 在 SPI 发送配置信息时、SYNCn 信号被下拉。 传输过程中的低电平;所有传输完成后、100ns 将生成上升沿。