This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:用于 SYNCn 引脚的 CDCM6208同步信号说明

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716056/cdcm6208-cdcm6208-synchronizing-signal-notes-for-use-of-syncn-pins

器件型号:CDCM6208

1.以前使用 CDCM6208是正常的。

SPI 总线配置如下:

REG[00]      : 0x01b1;
                    REG[01]      : 0x000c;
                    REG[02]      : 0x0013;
                    REG[03]      : 0x08f5;
                    REG[04]      : 0x60CF;
                    REG[05]      : 0x0023;
                    REG[06]      : 0x0009;
                    REG[07]      : 0x0023;
                    REG[08]      : 0x0009;
                    REG[09]      : 0x0003;
                    REG[10]      : 0x0090;
                    REG[11]      : 0x0000;
                    REG[12]      : 0x0003;
                    REG[13]      : 0x0090;
                    REG[14]      : 0x0000;
                    REG[15]      : 0x0003;
                    REG[16]      : 0x0090;
                    REG[17]      : 0x0000;
                    REG[18]      : 0x0003;
                    REG[19]      : 0x0090;
                    REG[20]      : 0x0000;

目前,不同部分之间的 SYNCn 信号由 FPGA 提供,该信号与 CDCM6208的每个部分链接在一起,而线长的差值约为10cm。 在 SPI 发送配置信息时、SYNCn 信号被下拉。 传输过程中的低电平;所有传输完成后、100ns 将生成上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 论坛中分享您的测量结果。 很遗憾、您的附件丢失了。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了我的方框图、谢谢