Other Parts Discussed in Thread: LMK6H
您好!
TI 可以确认(订购)该振荡器的器件型号吗? 数据表的第5部分指定了6位数字(将50MHz 的示例给出为"050000")、但网页订购信息列出了包含5位数字的器件。
我想查看库存并订购 100MHz 器件。 (LMK6HA100000ADLE)。 该网页显示了只有5位数字的器件(LMK6HA10000ADLE) 是10.000MHz 还是100.00MHz?
谢谢。
马里奥

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK6H
您好!
TI 可以确认(订购)该振荡器的器件型号吗? 数据表的第5部分指定了6位数字(将50MHz 的示例给出为"050000")、但网页订购信息列出了包含5位数字的器件。
我想查看库存并订购 100MHz 器件。 (LMK6HA100000ADLE)。 该网页显示了只有5位数字的器件(LMK6HA10000ADLE) 是10.000MHz 还是100.00MHz?
谢谢。
马里奥

你好,Mario,
让我再添加一些背景。
在 LMK6xx BAW 振荡器型号发布之前、我们用5位数字表示频率。
然后、我们将其更改为6位、以允许3个小数位频率、例如24.576MHz。
因此、2023年1月之前系统中生成的所有部件号都有5位数字、2023年1月之后的所有部件号都有6位数字。
需要注意的关键一点是、两种情况下的小数位都在第三位之后。

新数据表中的附加数字和新器件型号命名只是额外的小数位。
LMK6HA10000ADLE 为100MHz。
谢谢!
此致、
Kia Rahbar