This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6H:订购器件型号用5位数字或6位数字指明频率?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1240065/lmk6h-ordering-part-number-specify-frequency-with-5-digits-or-6

器件型号:LMK6H

您好!  

TI 可以确认(订购)该振荡器的器件型号吗? 数据表的第5部分指定了6位数字(将50MHz 的示例给出为"050000")、但网页订购信息列出了包含5位数字的器件。  

我想查看库存并订购 100MHz 器件。 (LMK6HA100000ADLE)。  该网页显示了只有5位数字的器件(LMK6HA10000ADLE) 是10.000MHz 还是100.00MHz?

谢谢。

马里奥

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Mario、对于100 MHz 订单、LMK6HA100000ADLE 非常合适。 我复制了有关 LMK6H 的 PME、在此情况下、他想就命名惯例提供进一步意见。

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mario,  

    让我再添加一些背景。

    在 LMK6xx BAW 振荡器型号发布之前、我们用5位数字表示频率。

    然后、我们将其更改为6位、以允许3个小数位频率、例如24.576MHz。

     

    因此、2023年1月之前系统中生成的所有部件号都有5位数字、2023年1月之后的所有部件号都有6位数字。

     

    需要注意的关键一点是、两种情况下的小数位都在第三位之后。

    新数据表中的附加数字和新器件型号命名只是额外的小数位。

    LMK6HA10000ADLE 为100MHz。

    谢谢!

    此致、

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!