This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:CDCV304缓冲器输出中的振铃

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1231175/cdcv304-ringing-in-cdcv304-buffer-output

器件型号:CDCV304

您好

             我们在 同一控制卡中使用两个 CDCV304时钟缓冲器、并且我们从这两个缓冲器输出获得不同的波形。

这2个缓冲器输出将连接到具有33欧姆终端的同一接收器。 对于1个缓冲器时钟输出、则没有振铃、而对于其他输出振铃、则存在。 并在下方附上了波形。

 

序号

网络名称

CLK 频率

驱动程序

接收器

串联 R

从驱动器到 Rx 的 TL 长度

捕获的波形

1

CLK_10M_20M_1588_OCXO

20米

CDCV1

Xilinx Kintex 7 FPGA

33 Ω

16.2英寸

2

CLK_125m_APLL_1588_FBCK

125米

CDCV2

Xilinx Kintex 7 FPGA

33 Ω

3.8英寸

3

20MHz_PLL_OSC_CLK

20米

CDCV1

RC 8A35036 SMU

33 Ω

9.6英寸

4

CLK_125m_PLL_1588_FBCK

125米

CDCV2

RC 8A35036 SMU

33 Ω

4英寸

 

 

通过将端接电阻值更改为22欧姆、18欧姆、10欧姆、我们仍然会看到波形中因过冲和下冲而产生振铃。

 

我已经检查了 CDCV304 (CDCV1)的输入时钟、它没问题、并在这里附加了相同的时钟以供您参考。

 

数据表中提供的负载电路测试适用于70欧姆而非50欧姆的标准传输线路阻抗。

我们的 PCB 布线使用50欧姆阻抗进行布线。 您是否认为这可能导致了该问题?

 

请帮助我们了解振铃的原因。

 

谢谢

莫汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    您能否同时分享一下您的原理图和布局? 我要用几秒钟的时间来理解这种行为。 对于 LVCMOS、我们可以匹配阻抗以获得更好的信号、而不会出现下冲和过冲。 该缓冲器的输出阻抗约为25欧姆、因此输出上 Rs = 25欧姆的电阻值可以是用于匹配传输线路的良好电阻值。 我可以使用 IBIS 运行 SIM 来获得更优的电阻器、以便与网络完全匹配。

    您使用哪种类型的探头进行这些测量。 GND 引脚环路多长时间? 如果它是测量问题、那么这可以进一步缩小范围。

    出现振铃的原因也可能是电源造成的。 我们可以确保滤波网络良好、并且 VDD 引脚上没有耦合纹波。  

    此致!

    阿西姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim

       我已在下面附上了该屏幕截图、

    序号 驱动程序 网络名称 RS 长度 驱动器原理图 驱动器布局
    1 CDCV1 (U186) CLK_10M_20M_1588_OCXO 85密耳     
    20MHz_PLL_OSC_CLK 95.4mil
    2 CDCV2 (U184) CLK_125m_APLL_1588_FBCK 62.4密耳    
    CLK_125m_PLL_1588_FBCK 85密耳

    接收器

    RC 8A35036 SMU-原理图                                                RC 8A35036 SMU -布局

    Xilinx Kintex 7 FPGA -原理图                                                 Xilinx Kintex 7 FPGA - 布局

                            

     

     1. 关于探测/测量的查询: 我们使用 E2677焊接尖端和 N1169B 探头适配器、因此不存在 GND 环路延长的问题。 此外、相同的测量设置在1种情况下为 CDCV 输出提供了一个纯净时钟、在另一种情况下为 CDCV 输出提供具有振铃的 CLK。

    2.电源查询: 当您检查仿真并获取合适的值时、我们将尝试检查这一点并联系您。 但从 SCHM 中、我们添加了铁氧体和足够的去耦变压器、因此我们预计不会出现问题。  

    谢谢

    莫汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    感谢您提供的信息、Asim 现在不在办公室、但我们明天会尽力与您联系。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    我根据您的布线长度运行了一些 IBIS SIM。 33欧姆的串联电阻即可满足此要求。 我们能否从布局方面获得更多信息? 我想检查去耦电容器到电源引脚的距离有多远?  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim

       我附上了下面缓冲器的去耦屏幕截图、并且将电容器放置在靠近缓冲器的位置。

    CDCV1 - U186

    CDCV2 - U184


    谢谢

    莫汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    它们看起来非常接近 DUT。 我已订购 EVM、该 EVM 应该会在下周早些时候送达、以进行实验室实验。 我很快就会提供相关的更新。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    我对该主题的响应延迟感到抱歉。 我做了一些实验、发现我们可以消除此缓冲器上出现的振铃。  

    我认为、正如我在 实验室中在 EVM 上测得的、这个频率真的很高、大约为300 MHz 的振铃来自该缓冲器 VDD 引脚上的电感。 由于 VDD 引脚上的键合线较长、我们可能在该引脚上具有更多电感。 由于所有输出同时开关、因此 L 因开关电流而产生的这种影响更为显著。

    虽然此峰值不会导致系统出现任何问题、但由于较小的峰值会导致出现任何阈值水平问题。 在所有输出上使用更高的串联电阻器和容性负载可避免这种情况。  

    我在调试过程中尝试了一些方法、发现了一个可以帮我解决问题的有用场景。

    1. 我使用基于振铃频率的去耦电容器做了多次实验、但这些实验没有效果。
    2. 在没有任何电容负载的情况下、尝试在设置中使用25至33的串联电阻。 我看到了类似的结果、就像你一样。
    3. 尝试为此器件推荐的33和25欧姆容性负载。 它有帮助、但仍然存在一些纹波。
    4. 在所有输出端尝试使用具有10pF 负载的50欧姆串联电阻、以减小电流并帮助扩展电流瞬态。 这可以提供最佳结果、并有助于消除波形上的振铃。 我建议在您的电路板上尝试此方法、看看它是否有帮助。

    以下是一些结果:

    Rs = 50欧姆  CL=10pF 电容-->振铃几乎消失。  

    Rs = 50欧姆  CL = 0pF 电容-->注意到振铃

    Rs = 25欧姆  CL = 10pF 电容-->注意到振铃


    此致!

    阿西姆