This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:当仅使用辅助输入时、是否需要将 VDD_PRI_REF 连接到 VDD

Guru**** 2017950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1268124/cdcm6208-is-the-vdd_pri_ref-connection-to-vdd-necessary-when-using-only-the-secondary-input

器件型号:CDCM6208

我们仅对 xtal 输入使用辅助输入、VDD_PRI_REF 保持开路、并且 PLL 未锁定。

如果我们不使用主时钟输入、是否必须将 VDD_PRE_REF 连接到 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujimoto-San,

    REF_SEL 引脚是否被拉至高电平? 如果此引脚被拉低、则为 PLL 选择 PRI_REF 输入。
    有关在未使用时连接输入的指导、请参阅此帖子: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/283561/termination-of-unused-clock-inputs-on-cdcm6208

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的重播。 自我们首次测试以来、REF_SEL 已被拉至高电平、这意味着已经选择了次级输入。

    我们继续在我们这边调查该问题、发现即使我们没有使用主输入、也需要为 VDD_PRI_REF 供电。

    此致!

    藤本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujimoto-San,

    感谢您的帮助。 我将记录该值、以便我们可以使用这些信息更新数据表。

    谢谢。

    卡德姆