This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:当仅使用辅助输入时、是否需要将 VDD_PRI_REF 连接到 VDD

Guru**** 2550180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1268124/cdcm6208-is-the-vdd_pri_ref-connection-to-vdd-necessary-when-using-only-the-secondary-input

器件型号:CDCM6208

我们仅对 xtal 输入使用辅助输入、VDD_PRI_REF 保持开路、并且 PLL 未锁定。

如果我们不使用主时钟输入、是否必须将 VDD_PRE_REF 连接到 VDD?