大家好、
这是针对 CDCI624的技术支持请求。 当发生 CDCI6214 PLL 解锁时、除了断电和重新启动外、无论如何配置芯片或复位、都无法恢复正常。 将 CDCI6214 EVM 开发板的 i2c 合并到芯片并进行配置后、这种现象保持不变。 此时、除了 Y0可以正常输出、如果选择了不同的配置、其他通道将无法正常输出。
当使用 CDCI624进行 PLL 参数计算时、 我们选择了定制、因为 PLLatinumSimm 中没有用于器件选择的 CDCI624选项。 是否正确、如下图所示?

下图中的锁相环电路与 CDCI624内部不相似、是不可用吗?

威廉