This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:PLL 解锁

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1271107/cdci6214-pll-unlock

器件型号:CDCI6214

大家好、

这是针对 CDCI624的技术支持请求。  当发生 CDCI6214 PLL 解锁时、除了断电和重新启动外、无论如何配置芯片或复位、都无法恢复正常。 将 CDCI6214 EVM 开发板的 i2c 合并到芯片并进行配置后、这种现象保持不变。 此时、除了 Y0可以正常输出、如果选择了不同的配置、其他通道将无法正常输出。

当使用 CDCI624进行 PLL 参数计算时、 我们选择了定制、因为 PLLatinumSimm 中没有用于器件选择的 CDCI624选项。 是否正确、如下图所示?

下图中的锁相环电路与 CDCI624内部不相似、是不可用吗?

威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、
    我们根据数据表和 TICS Pro 中的常见用例、为选择环路滤波器值提供了一些指导-请参阅下面的:

    RESETN/SYNC 引脚是否配置为输出同步引脚? 这个引脚是被拉高还是拉低? 如果为低电平、则输出将静音、直到引脚被拉高:

    GPIO1或 GPIO4是否配置为输出使能? 这些通道中是否分别设置了静音位?  LOCK_Det (r7[0])位是否为"1",表示 PLL 已锁定至基准? 不管 PLL 锁定状态如何、Y0都将输出、因为它是旁路。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高,引脚配置是这 ,由 MCU 控制。   

     

    我们的  VCO 频率是2673MHz。

      

     PLL 解锁问题、我们怀疑它是 RC 参数。   因为 2673MHz 没有参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议对此应用使用最接近的 VCO 频率环路滤波器:2680 MHz 或2688 MHz VCO。 这三者之间的选择取决于相位检测器频率和所需带宽。

    极点由 PLL_LF_PCAP 值设置、零点由 PLL_LF_ZCAP 和 PLL_LF_RES 值设置。 在 PLLatinum Sim 上使用定制器件适合在此处估算环路滤波器参数。

    更改参数后是否重新校准 Re (PLL-CAL 按钮)? 为了重新校准 PLL 以实现锁定、应该执行此操作。

    谢谢。

    卡德姆