您好!
我构建了一个 LMX2594合成器,如下所示,参考信号来自2.5GHz BAW 振荡器,遵循一个可编程分频器:

我们可以为不同的输出频率选择不同的基准频率、以减少整数边界杂散。 但是、对于附近的7500MHz 输出、即2.5G BAW 振荡器的三倍、选择非整数基准频率似乎是无用的。
例如、我尝试了以下设置。 都具有相似的杂散水平、这是不可接受的。 似乎还有其他机制主导杂散生成。 这能是什么? 如何减少这种情况下的杂散水平? 谢谢。



马丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我构建了一个 LMX2594合成器,如下所示,参考信号来自2.5GHz BAW 振荡器,遵循一个可编程分频器:

我们可以为不同的输出频率选择不同的基准频率、以减少整数边界杂散。 但是、对于附近的7500MHz 输出、即2.5G BAW 振荡器的三倍、选择非整数基准频率似乎是无用的。
例如、我尝试了以下设置。 都具有相似的杂散水平、这是不可接受的。 似乎还有其他机制主导杂散生成。 这能是什么? 如何减少这种情况下的杂散水平? 谢谢。



马丁
尊敬的 Martin:
VCO 校准:这些寄存器设置应与 FPD 和 fosc 匹配。 您可以将鼠标悬停在配置框上以查看左侧窗口中的说明。

VCO Assist:除非要使用完全辅助、否则请保留这些设置。 有关详细信息、请参阅数据表第7.3.6.1节。
MASH 和相位同步:有关 PFD_DLY_SEL 的建议值、请参阅数据表中的表2。 我们可以选择不同的 MASH_ORDER 来优化杂散。
尊敬的 Noel:
MASH 和相位同步:有关 PFD_DLY_SEL 的建议值、请参阅数据表中的表2。 我们可以选择不同的 MASH_ORDER 来优化杂散。
=> 如果两个 MASH 顺序在某些频率下符合表2的 规定,是否有像"选择更大/更小的 MASH 顺序"这样的规则可以得到更好的杂散? 我看到" biger MASH 顺序可以更有效地散播杂散"在其他一些线程. 这是否意味着我们应始终选择较大的 MASH 顺序?
马丁