Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TIDA-01021
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 TIDA-01021
大家好:
我对 LMK04828B 有两个问题:
1. 是否可以 全部使用级联零延迟或嵌套零延迟来 在从 CLKinX 到时钟输出的所有时钟之间实现固定的确定性相位关系?


2.在有关 TIDA-01021 (多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计)的应用手册中、提到 LMK04828B 的 SDCLKout 应输出逻辑高电平、以使 LMX2594在主模式下工作。
首先、 SDCLKout 引脚被设置为有条件的低电平。 但是、如何才能交换差分对的正负信号呢? 我找不到任何有关更改差分引脚极性的寄存器?


提前感谢!
此致!
杰森