This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:关于 LMK04828B 的两个问题

Guru**** 2768585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TIDA-01021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327113/lmk04828-two-questions-about-lmk04828b

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMX2594TIDA-01021

大家好:

我对 LMK04828B 有两个问题:

1. 是否可以 全部使用级联零延迟或嵌套零延迟来 在从 CLKinX 到时钟输出的所有时钟之间实现固定的确定性相位关系?  

2.在有关 TIDA-01021 (多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计)的应用手册中、提到 LMK04828B 的 SDCLKout 应输出逻辑高电平、以使 LMX2594在主模式下工作。

首先、 SDCLKout 引脚被设置为有条件的低电平。  但是、如何才能交换差分对的正负信号呢? 我找不到任何有关更改差分引脚极性的寄存器?

提前感谢!

此致!

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    1. 是的,但这是如何实现的有区别。   级联0延迟模式将创建从 PLL2 (OSCin)输入到输出的固定相位关系。  在双环路模式下、PLL1的输入(CLKinX)与 PLL1的输出之间有一个固定的相位关系、也就是 PLL2的输入(OSCin)。  因此、由于 CLKinX 与 OSCin 相关、并且在级联的0延迟模式下、OSCin 与输出相关、因此 CLKinX 与输出相关。   另一方面、嵌套式0延迟模式 将直接从 PLL1的输入(CLKinX)到输出(如您发送的图表中所示)创建固定相位关系。

     2.我认为这是指从输出端到要交换的平衡-非平衡变压器的物理导线、以便信号的极性发生翻转。  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Will:

    感谢您的及时回复!

    1.  1. 是的,但这是如何实现的有区别。   级联0延迟模式将创建从 PLL2 (OSCin)输入到输出的固定相位关系。  在双环路模式下、PLL1的输入(CLKinX)与 PLL1的输出之间有一个固定的相位关系、也就是 PLL2的输入(OSCin)。  因此、由于 CLKinX 与 OSCin 相关、并且在级联的0延迟模式下、OSCin 与输出相关、因此 CLKinX 与输出相关。   另一方面、嵌套式0延迟模式 将直接从 PLL1的输入(CLKinX)到输出(如您发送的图表中所示)创建固定相位关系。

    [JASON ]:正如上面标记为红色的单词、由于 PLL1输出端的外部 VCXO 后面没有时钟分频器、所以它 在 PLL1 (CLKinX)的输入和 PLL1的输出之间产生了一个固定的相位关系、对吗?  

    2.我认为这是指 从输出端到要交换的平衡-非平衡变压器的物理导线 、以便信号的极性发生翻转。

    [JASON ]:是的、您是对的。 我检查原理图,N 连接到+,P 连接到-。 如果没有足够的注意、发现这些细节并不容易。

    再次感谢!

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    1.完全正确。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    将会