Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
你好
我想使用 LMC2820锁定外部 VCO
我遇到的问题是、VCO 在100MHz 周围、
我无法使用 RFIN 输入(引脚28)、因为此输入的最小频率要求受到限制。
我想改用 PFDIN (引脚20)
我认为这应该可行、但我不知道其他设计师是否尝试过这种方法。
我已经包含了一个 sketch、该 sketch 我想使用。
谢谢你!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以将100MHz VCO 放入外部 PFD 引脚、它只是另一个 N 分频器、仅采用整数、具有更小的最大幅度。 但它会变得有点复杂。
下面我内部检查一下、我将返回给您、了解如何处理 未使用的路径断电。
更新:
如果我们使用 EXTVCO_EN = 1和 PFD_SEL = 0来配置器件、即使是尽量关闭所披露的功能、也 可能会100mA 禁用有价值的内部功能、这些功能都可以被禁用。 尽管我已经标识了 寄存器位、但仍在等待确认、即是否可以在不引起长期问题的情况下将与不必要的内部功能相对应的每个寄存器位设置为断电状态。 如果我们 以非计划方式断电、器件内的功能块之间可能会出现意外的泄漏路径、或者这可能会对可靠性产生长期影响。 一旦(或许是在)器件设计人员确认没有意外的副作用时、我就会分享该列表。
快速跟进:我们确定了一些应允许的附加设置。 请注意、 它们大部分存储在保留寄存器中、但它们表示器件内未使用电路块(VCO、分数 N 分频器、EXTVCO 缓冲器等)上的断电操作。 其余寄存器映射保留位应根据建议写入。
|
R28[6]= 1 |
关于15mA |
|
R34[2]= 1 |
关于10mA |
|
R34[5]= 1 |
关于1mA |
|
R34[3]= 1 |
关于4mA |
|
R2[15]=0 |
关于2.5mA |
|
R20[11]= 1 |
关于3mA |
|
R10[1]= 1 R27[15:9]= 0 |
关于55mA |
|
R51[5]= 0 |
关于15mA |
|
R51[2]= 0 |
关于1mA |
有一个 非零的机会,在下周的某个时候,我需要省略 其中的一两个建议;在下周结束时,我将确认所有设置或提供任何必要的修正。