This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:锁定100 MHz

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1333335/lmx2820-locking-a-100-mhz

器件型号:LMX2820

你好

我想使用 LMC2820锁定外部 VCO

我遇到的问题是、VCO 在100MHz 周围、

我无法使用 RFIN 输入(引脚28)、因为此输入的最小频率要求受到限制。

我想改用 PFDIN (引脚20)

我认为这应该可行、但我不知道其他设计师是否尝试过这种方法。

我已经包含了一个 sketch、该 sketch 我想使用。

谢谢你!!!

e2e.ti.com/.../1998_5F00_001-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelian:  

    您的方法是正确的、这是可能的。  
    请注意、您无法使用100 MHz PFDin、但 有一个分频器可将其降至20 -25MHz 甚至50 MHz。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello Vicente、在图中的形式、在引脚28-RFIN 上施加 VCO、此输入规定的最小频率为1GHz、而 VCO 频率为100 MHz。 但根据 PFDIN 输入的数据表、引脚20我们可以应用20 -2000MHz 范围的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将100MHz VCO 放入外部 PFD 引脚、它只是另一个 N 分频器、仅采用整数、具有更小的最大幅度。 但它会变得有点复杂。

    • 您的输入显示为10MHz;您可以正常使用5MHz、10MHz 或20MHz PFD。
    • 外部 PFDIN 输入的 FOM 比其他路径差约3dB、因为 只需要使用一个 PFD。  假设您的最佳 N 分频器为5或10、并使用 LMX2820数据表电气特性的脚注8中的公式、您的 PLL 平坦噪声将为标称值-149dBc/Hz 或-152dBc/Hz、但这可能会随着 电荷泵增益的降低而有所改善。 除非您的基准非常出色(-170dBc/Hz 或更好)、否则不管怎样、基准贡献都将在带内噪声中占主导地位。 作为参考、10kHz 时100MHz 输出的闪烁角大约为-156dBc/Hz。
    • 您必须在单 PFD 模式下运行、这会启用手动 PFD 延迟控制-这可能需要一些实验来找到100MHz 和相位检测器的最佳值。 PFD 延迟的次优选择可能会导致 PFD 杂散更大。
    • 我不清楚是否可以 同时禁用内部 VCO 和 Σ-Δ N 分频器+ RFIN 缓冲器路径、但如果我们能够禁用、预期功耗和杂散性能都具有相当大的优势。 在内部检查未披露的字段描述时、我看到我们有设置来控制每个路径、但由于它们目前尚未披露、因此需要花一些时间来研究如何写入 它们以禁用不必要的路径。

    下面我内部检查一下、我将返回给您、了解如何处理 未使用的路径断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Derek!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    如果我们使用 EXTVCO_EN = 1和 PFD_SEL = 0来配置器件、即使是尽量关闭所披露的功能、也 可能会100mA 禁用有价值的内部功能、这些功能都可以被禁用。 尽管我已经标识了 寄存器位、但仍在等待确认、即是否可以在不引起长期问题的情况下将与不必要的内部功能相对应的每个寄存器位设置为断电状态。 如果我们 以非计划方式断电、器件内的功能块之间可能会出现意外的泄漏路径、或者这可能会对可靠性产生长期影响。  一旦(或许是在)器件设计人员确认没有意外的副作用时、我就会分享该列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Derek!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速跟进:我们确定了一些应允许的附加设置。 请注意、 它们大部分存储在保留寄存器中、但它们表示器件内未使用电路块(VCO、分数 N 分频器、EXTVCO 缓冲器等)上的断电操作。  其余寄存器映射保留位应根据建议写入。

    R28[6]= 1

    关于15mA

    R34[2]= 1

    关于10mA

    R34[5]= 1

    关于1mA

    R34[3]= 1

    关于4mA

    R2[15]=0

    关于2.5mA

    R20[11]= 1

    关于3mA

    R10[1]= 1 R27[15:9]= 0

    关于55mA

    R51[5]= 0

    关于15mA

    R51[2]= 0

    关于1mA

    有一个 非零的机会,在下周的某个时候,我需要省略 其中的一两个建议;在下周结束时,我将确认所有设置或提供任何必要的修正。