This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:不同 IC 的输出相位噪声

Guru**** 2819035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343965/lmk04806-output-phase-noise-from-different-ics

器件型号:LMK04806

您好、TI 专家。

我的客户正在使用 LMK04806向其他 DAC 和 FPGA 输出多种类型的时钟。 输入时钟为100MHz。

客户发现存在如下所示的1.2G 相位噪声、可以通过更换新的 LMK04806来解决该问题。 客户怀疑 IC 本身有问题。

您能帮助检查原理图和布局吗?

e2e.ti.com/.../LMK04806-Clock.pptx

e2e.ti.com/.../LMK04806-clock-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    是的、我会查看布局和原理图、并在明天回复您。  只是为了确认、客户更换了 IC 并在两次测试中使用了相同的编程配置?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户更换了 IC、并在两次测试中使用了相同的编程配置。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    感谢您提供的信息。  您能否提供 ticspro .tcs 配置文件?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    您可以通过图片查看 LMk04806的寄存器配置吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    我看着你的注册,并在一周结束时回到你。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    很难使用此映像来确定 问题的根本原因。  我曾尝试将它们插入 TICSPro 来查看配置情况、但看上去并不能锁定。  但您要正确地实现配置锁定吗?

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以。 我们通过上述图像配置实现了 PLL 锁定。

    您能否告诉我们如何 提供 ticspro .tcs 配置文件? 您是否有指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    TICSPro 是用于对许多时钟器件进行编程的软件。  您可以从 此处下载。   

    配置设置后,您可以通过按"文件->保存"轻松共享这些设置。  这将创建一个.tcs 文件、其中包含您的寄存器值。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    下面是我的客户提供的 LMK04806配置文档。 他们可以在自己的电路板中实现时钟锁定、而不能在 TI EVM 中锁定时钟。

    e2e.ti.com/.../LMK04806-config-which-can-not-be-locked-in-TI-EVM.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我将进行深入研究、并使用 EVM 尝试实现锁定。 我会在周三之前回复您。

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    通过对 EVM 进行测试、我能够找到导致 PLL 无法锁定的原因。   

    我注意到 PLL2_N_CAL 设置为12、此时它应与您在 PLL2 GUI 页面中设置为10的 PLL_N 匹配。   

    当只将 PLL2_N_CAL 写入12时、锁定没有 丢失。  但是、当写入  PLL2_N_CAL 至12然后重写所有其他寄存器时、会失去锁定、因为 VCO 被触发进行重校准并且 PLL2_N_CAL 和 PLL2_N 的 值与它们应该的值不同。   

    如果您需要更多帮助、请告诉我。


    此致、

    将会