This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:PLL 仿真

Guru**** 2914230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572LP, LMX2572LPEVM, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343862/lmx2572lp-pll-simulation

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件:LMX2581、LMX2572

有关 PLLatinum Sim 的更新。
我使用 LMX2572LP 运行仿真。
我运行了 PLL 仿真并保存了结果(图1)。
然后我加载结果并再次输入280MHz、环路带宽和相位裕度值会发生变化(图2)。
哪个结果是正确的?
我从网站下载了 PLLatinum Sim (图3)、但情况保持不变。
我想知道正确的结果、因为我将在不久的将来开始 PCB 设计。

此致、
横内明彦

 图1

 图2

 图3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihiko-San:  
    在一种情况下、仿真器尝试自动计算环路带宽、在第二种情况下、您尝试在150kHz 频率下设计滤波器、因此存在差异。  
    是否可以使用100 MHz 输入信号? 这样一来、PFD 频率可以尽可能高、从而获得理想的相位噪声性能。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yokouchi-San:

    好的、我有相同的问题、我会通知开发人员解决这个问题。 我认为 VCO/V 是该57.6MHz 频率下的正确 Kvco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vicente,Noel,

    感谢您的确认。

    我们将考虑调制灵敏度(57.6 MHz)设置为 Kvco 的环路滤波器(特征)。
    Fosc 很难设置为100MHz。
    我想增加 FPD 以改善相位噪声、但将是10MHz。

    我购买了 LMX2572LPEVM。
    它将很快在我的手中。

    如前所述、使用 LMX2581时、FPD:10MHz 导致的杂散发生在 Fout:280MHz 附近。
    我听说 LMX2572LP 不像 LMX2581那样在 Fout:280MHz 附近产生杂散、这是正确的吗?

    此致、
    横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akikho:  
    您可以使用倍频器来获得 20 MHz 的 FPD 以实现一些改进。  
    我预计载波信号每隔20kHz 偏移就会产生串扰杂散、  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    差异是由于不同的 VCO 增益造成的。  您可以更改 VCO 增益以查看

    根据网络上的数据表、第59页、VCO 增益在4200 MHz 时为47、在4650时为64

    因此47 +(4480 - 4200)*(64-47)/(4650-4200) 57.6 MHz / V、因此图1似乎是正确的。

    此致、
    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yokouchi-San:

    没错、LMX2572与 LMX2581没有杂散问题。

    这是测试数据、我在120MHz 上看到由 OSCin 引起的小杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家与我联系。

    您好,维森特

    20kHz 偏移频率下串扰杂散的常见问题。
    这是否会在 Fosc:10MHz 和 Fpd:20MHz (输入乘法器:2)发生?
    杂散间隔将比 FPD:10MHz 处宽、但如果杂散电平与 LMX2581中的相似、这不方便。

    Dean、您好

    感谢调制灵敏度(Kvco)计算。

    您好,Noel

    感谢您进行实际测量。
    进行此测量时、我想到的是 Fosc:160MHz 和 Fpd:160MHz。
    杂散电平 Δμ V 160MHz 应该不是问题。

    相位噪声越高、fpd 越好、但 fosc 是10MHz (我目前不打算超过10MHz)。
    我认为我们可以使用输入乘法器增大 FPD、但我对乘法器前后产生的杂散电平感到担忧。
    我将在评估板上检查这些问题。

    请让我再次检查(尽管我认为最好使用评估板进行检查)。
    当设置 Fosc:10MHz 和 Fpd:10MHz 时、可以有把握地假设 LMX2572LP 在280MHz 周围的10MHz 间隔下杂散电平比 LMX2581低(不太明显)吗?
    如果与 LMX2581相同、我想开始电路研究、将 Fosc 设置为 About 120MHz。

    此致、
    横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    我的图中使用的是10MHz FPD 和 fosc、120MHz 杂散是由于10MHz OSCin 所致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我懂了。
    我一拿到评估板、就会立即看出来。
    非常感谢您的确认和其他回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    我想确认有关 LMX2572LP (PLLatinum Sim)的信息。

    当 fout:280MHz 时、调制灵敏度为57.6MHz。
    此时、选择 VCO3作为 VCO、调制灵敏度(Kvco)与计算值匹配(图1)。

    我们可以看到 VCO2在 fout:455MHz 处选定。
    此时、35.3 MHz 为 KVCO/V、与表134中计算出的值不匹配。
    从表134可以看出,VCO2的 fmin 是3650 MHz ,但用于 Fvco:VCO: 3640 MHz 是安全的吗?(图2 )?

    此外、假设表134是正确的。
    如果选择 VCO 作为 VCO1、VCO1可以确认为-3600MHz 3200、并且与表134不匹配。
    它也与 Kvco 的计算值不匹配(即使是 fmax:3600MHz)(图3)。

    哪个 VCO 应该用于 Fout:455MHz?
    另外、表134对于 VCO 的振荡频率是否正确?
    或者 PLLatinum Sim 是否正确?

    此致、
    横内明彦

     图1

     图2

     图3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    Dean 将修复数据表和 PLL 仿真之间的不匹配问题。

    请注意、实际上、相邻的 VCO 内核具有重叠频率区域。 例如 VCO1和 VCO2。 围绕3650MHz、两个 VCO 内核都可以支持。 当我们进行无辅助 VCO 校准时、算法将挑选要使用的最佳 VCO 内核。 那么它可能是 VCO1、也可能是 VCO2。 具体决策将取决于环境(例如温度)和零件间的差异。  

    由于 Kvco 随频率变化、因此您可以在环路滤波器设计中使用平均 Kvco 值。 例如、如果您需要 VCO1、2和3、 Kvco 将在32至 KvCO/V 之间变化64MHz。 平均值为 sqrt (最低 Kvco *最高 Kvco)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您与我们联系。

    您是否要修改目录中的表?
    或者、您会修改 PLLatinum Sim 吗?

    继续考虑环路滤波器是否安全?
    如果我们修改 PLLatinum Sim、下载最新版本之后再考虑是否会更好?

    此致、
    横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    我们将更新 PLL Sim 以使其与数据表匹配。

    继续使用当前版本的 PLL SIM 是绝对安全的。 如前所述、在 VCO 校准后、它可以使用 VCO1或 VCO2。 您可以使用 VCO 进行设计、也可以使用 Mean Kvco 进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我懂了。
    我们将继续进行环路滤波器研究。
    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    通过 LMX2572LP 评估板验证了这些特性。
    因此、可以确认相位噪声几乎与仿真的相位噪声相同。
    我们还确认了伪波的良好结果。
    非常感谢您的支持。

    LMX2572LP (TICS Pro)设置的问题。
    我认为没有任何有问题的设置、但如果有任何设置您认为会更好、请告知我。

    此致、
    横内明彦

    (1) Fosc:10MHz、Fpd:10MHz、RFout:280MHz。
    (2) Fosc:10MHz、Fpd:10MHz、RFout:455MHz。

    (1)的 IC 设置

    R125 0x7D0820
    R124 0x7C0000
    R123 0x7B0000
    R122 0x7A0000
    R121 0x790000
    R120 0x780000
    R119 0x770000
    R118 0x760000
    R117 0x750000
    R116 0x740000
    R115 0x730000
    R114 0x727802
    R113 0x710000
    R112 0x700000
    R111 0x6F0000
    R110 0x6E0000
    R109 0x6D0000
    R108 0x6C0000
    R107 0x6B0000
    R106 0x6A0007
    R105 0x694440
    R104 0x682710
    R103 0x670000
    R102 0x660000
    R101 0x650000
    R100 0x642710
    R99 0x630000
    R98 0x620000
    R97 0x610000
    R96 0x600000
    R95 0x5F0000
    R94 0x5E0000
    R93 0x5D0000
    R92 0x5C0000
    R91 0x5B0000
    R90 0x5A0000
    R89 0x590000
    R88 0x580000
    R87 0x570000
    R86 0x560000
    R85 0x55D800
    R84 0x540001
    R83 0x530000
    R82 0x522800
    R81 0x510000
    R80 0x50CCCC
    R79 0x4F004C
    R78 0x4E0001
    R77 0x4D0000
    R76 0x4C000C
    R75 0x4B0940
    R74 0x4A0000
    R73 0x49003F
    R72 0x480001
    R71 0x470081
    R70 0x46C350
    R69 0x450000
    R68 0x4403E8
    R67 0x430000
    R66 0x4201F4
    R65 0x410000
    R64 0x401388
    R63 0x3F0000
    R62 0x3E00AF
    R61 0x3D00A8
    R60 0x3C03E8
    R59 0x3B0001
    R58 0x3A9001
    R57 0x390020
    R56 0x380000
    R55 0x370000
    R54 0x360000
    R53 0x350000
    R52 0x340421
    R51 0x330080
    R50 0x320080
    R49 0x314180
    R48 0x3003E0
    R47 0x2F0300
    R46 0x2E07F0
    R45 0x2DC608
    R44 0x2C07A3
    R43 0x2B0000
    R42 0x2A0000
    R41 0x290000
    R40 0x280000
    R39 0x270001
    R38 0x260000
    R37 0x250205
    R36 0x2401C0
    R35 0x230004
    R34 0x220010
    R33 0x211E01
    R32 0x2005BF
    R31 0x1FC3E6
    R30 0x1E0CA6
    R29 0x1D0000
    R28 0x1C0488
    R27 0x1B0002
    R26 0x1A0808
    R25 0x190624
    R24 0x18071A
    R23 0x17007C
    R22 0x160001
    R21 0x150409
    R20 0x144848
    R19 0x1327B7
    R18 0x120064
    R17 0x110096
    R16 0x100080
    R15 0x0F060E
    R14 0x0E1878
    R13 0x0D4000
    R12 0x0C5001
    R11 0x0BB018
    R10 0x0A10F8
    R9 0x090004
    R8 0x082000
    R7 0x0700B2
    R6 0x06C802
    R5 0x0530C8
    R4 0x040A43
    R3 0x030782
    R2 0x020500
    R1 0x010808
    R0 0x00201C

    (2)的 IC 设置

    R125 0x7D0820
    R124 0x7C0000
    R123 0x7B0000
    R122 0x7A0000
    R121 0x790000
    R120 0x780000
    R119 0x770000
    R118 0x760000
    R117 0x750000
    R116 0x740000
    R115 0x730000
    R114 0x727802
    R113 0x710000
    R112 0x700000
    R111 0x6F0000
    R110 0x6E0000
    R109 0x6D0000
    R108 0x6C0000
    R107 0x6B0000
    R106 0x6A0007
    R105 0x694440
    R104 0x682710
    R103 0x670000
    R102 0x660000
    R101 0x650000
    R100 0x642710
    R99 0x630000
    R98 0x620000
    R97 0x610000
    R96 0x600000
    R95 0x5F0000
    R94 0x5E0000
    R93 0x5D0000
    R92 0x5C0000
    R91 0x5B0000
    R90 0x5A0000
    R89 0x590000
    R88 0x580000
    R87 0x570000
    R86 0x560000
    R85 0x55D800
    R84 0x540001
    R83 0x530000
    R82 0x522800
    R81 0x510000
    R80 0x50CCCC
    R79 0x4F004C
    R78 0x4E0001
    R77 0x4D0000
    R76 0x4C000C
    R75 0x4B08C0
    R74 0x4A0000
    R73 0x49003F
    R72 0x480001
    R71 0x470081
    R70 0x46C350
    R69 0x450000
    R68 0x4403E8
    R67 0x430000
    R66 0x4201F4
    R65 0x410000
    R64 0x401388
    R63 0x3F0000
    R62 0x3E00AF
    R61 0x3D00A8
    R60 0x3C03E8
    R59 0x3B0001
    R58 0x3A9001
    R57 0x390020
    R56 0x380000
    R55 0x370000
    R54 0x360000
    R53 0x350000
    R52 0x340421
    R51 0x330080
    R50 0x320080
    R49 0x314180
    R48 0x3003E0
    R47 0x2F0300
    R46 0x2E07F0
    R45 0x2DC608
    R44 0x2C07A3
    R43 0x2B0000
    R42 0x2A0000
    R41 0x290000
    R40 0x280000
    R39 0x270001
    R38 0x260000
    R37 0x250205
    R36 0x24016C
    R35 0x230004
    R34 0x220010
    R33 0x211E01
    R32 0x2005BF
    R31 0x1FC3E6
    R30 0x1E0CA6
    R29 0x1D0000
    R28 0x1C0488
    R27 0x1B0002
    R26 0x1A0808
    R25 0x190624
    R24 0x18071A
    R23 0x17007C
    R22 0x160001
    R21 0x150409
    R20 0x144848
    R19 0x1327B7
    R18 0x120064
    R17 0x110096
    R16 0x100080
    R15 0x0F060E
    R14 0x0E1878
    R13 0x0D4000
    R12 0x0C5001
    R11 0x0BB018
    R10 0x0A10F8
    R9 0x090004
    R8 0x082000
    R7 0x0700B2
    R6 0x06C802
    R5 0x0530C8
    R4 0x040A43
    R3 0x030782
    R2 0x020500
    R1 0x010808
    R0 0x00201C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    配置看起来没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我想确认 LMX2572LP 的 OSCin。
    当 OSCin 类型为单端时钟时、是否可以输入到 OSCINP 或 OSCINM?
    或者是否有建议的输入(OSCINP? 或 OSCINM?)?

    此致、
    横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    单端缓冲器使用 OSCINP 作为其输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我懂了。
    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    请允许我确认 MLX2572LP 功能。

    是否可以通过更改 LMX2572LP 中的某些设置来减慢对 Fosc 波动的响应?

    Fosc1 (10MHz)和 Fosc2 (10MHz)均为10MHz、但频率略有不同。
    从 Fosc1切换到 Fosc2时、Fout 通常会以特定的速度波动。
    我想使这种波动缓慢变化,而不是突然。

    要做到这一点、唯一的方法是使用环路滤波器使其缓慢波动、而不是使用 LMX2572LP 中的一些设置?

    如果环路滤波器是处理此问题的唯一方法。
    是否可以在 PLLatinum Sim 中考虑这一点?
    是否故意将锁定时间设置得足够长、以减慢响应速度?
    如有任何关于如何减缓反应的建议,将不胜感激。

    此致、
    横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    从 Fosc1切换到 Fosc2时、显然这是先断后合的切换。 因此、在没有 PLL 参考时钟的情况下、会有一个特定的时间间隔。 在此期间、PLL 将解锁。 如果该时间段 小于 FPD 周期、我们可能不会注意到输出的任何波动。

    为了降低 对 fosc 变化的敏感度、我们可以使用具有高电荷泵电流的窄带宽环路滤波器。 这样、一些环路滤波电容器的值将会很大。 我们需要使用这些大电容器来在断点期间维持 Vtune 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢您的建议。
    我会考虑这个。

    请让我使用 PLLatinum Sim 进行检查。
    在《锁定时间的频率响应解释》中,"PLL 锁定时间"是指"模拟锁定时间"吗? (图1)

    此致、
    横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的确认。