This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582 VCO 内核范围

Guru**** 2579195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1387793/lmx2582-the-lmx2582-vco-core-range

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMX2594

工具与软件:

您好!

我们无法 在数据表中提供有关 LMX2582的 VCO 内核范围的任何信息、LMX2594数据表中提供了该表、您能提供吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  
    不错的地方 这是我们应该在下一次 DS 修订时包含的内容。   
    有关 LMX2582器件配置文件、请参阅 PLLatinumSim 中的以下内容:  

    VCO1:3550MHz、-4150MHz
    VCO2: 3986MHz -4579MHz
    VCO3:4481MHz、-5092MHz
    VCO4:4924MHz、-5596MHz
    VCO5:5535MHz、-6096MHz
    VCO6:6027MHz、-6632MHz
    VCO7:6555MHz、-7100MHz

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente、

    LMX2582有一些问题:

    1.我们根据数据表使用 LMX2582、并记录 N 和 FVCO、但数据表和 PLLATINUMSIM 之间有一些不同、我们不知道哪一个是正确的?

    2.请告知 LMX2582的空腹锁定时间? 我们在 PLLATINUMSIM 中读到它大于10us;

    3. 在配置 LMX2582的初始化时、我按照规格表中的说明配置快速锁定功能、但无法锁定。 您能帮我找出问题所在吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  
    您的 PLLatinumSim 结果和 TICSpro 结果之间的差异是 VCO 频率的差异造成的  
    我插入了这些值、以下两种组合都可能导致500MHz 输出:  

    这两种配置都是有效的配置 、但 如果您希望优化相位噪声性能、请始终使用能够产生尽可能低的 N 分频器值的配置。  
    通常、我们始终希望通过具有最大 FPD 频率来使用最低 N 分频器-为此、请使用倍频器将 FPD 频率从100MHz 增加到200MHz。  

    请参阅以下主题、了解如何缩短 LMX2582的锁定时间:
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/680377/lmx2582-decrease-lock-time-possible-negative-effects

    此致、  

    Vicente  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    当我们公司使用 LMX2582时、我们发现在频率切换期间、芯片的 MUXout (LDTYPE=1)的 LOCK 信号输出比测量到的 VTUNE 晚20us。  请告知如何解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  
    我怀疑频率实际上可能不稳定。  

    您是否有能够测量频率与时间的设备?  
    请参阅 Noel 的最后一个答复、以便更好地了解我所说的内容。  
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-timing-internal/f/clock-timing---internal-forum/1384021/lmx2572lpevm-lock-time/5320658#5320658

    如果我们查看宽带的频率、一个器件可能会出现"锁定"状态、而实际上输出频率仍然稳定(模拟稳定时间)。  
    我们只能使用窄带直接确定器件何时处于锁定检测变为高电平的阈值范围内。  
    这可以解释为什么 LD 需要更长的时间才能变为高电平。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    LMX2594和 LMX2582有哪些优化方法、它们在锁定频率的每一侧具有100m 的高杂散频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  
    这些是来自 PFD 或基准时钟的杂散(都是100MHz)。  
    我想您在200MHz、300MHz 等处看到更多杂散吗?  

    您可以 尝试使用输入倍频器或倍频器来更改相位检测器频率。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    我们尝试使用更多 乘法器 来更改 相位检测器频率、但没有改进、因此请建议是否有其他可能的原因导致这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我恐怕这些都是由于 OSCin 而产生的杂散。

    您可以尝试减少电荷泵来降低杂散的幅度、但我不能保证这样可以完全消除杂散。

    此致、

    Vicente